Anhand der Einstellungen können Sie die Produktversion ansehen, die Abfragerate und die Anzahl der Dezimalstellen bearbeiten, lange Namen abschneiden sowie den Zeitraum einstellen, nach dem der SmartStruxure Server automatisch abgemeldet werden soll, wenn Sie ihn nicht benutzen. Sie können auch Alarme, System oder benutzerdefinierte Ansicht als Standard-Tab auswählen. Sie können die Systemeigenschaften in Systemstruktur und benutzerdefinierte Ansichtenstruktur ausblenden oder sehen.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Name in der Kopfzeile |
Klicken Sie auf EIN oder wählen Sie das Kontrollkästchen, um den Namen oder die IP-Adresse des SmartStruxure Servers in der Kopfzeile anzuzeigen. Klicken Sie auf AUS oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Namen des ausgewählten Objekts anzuzeigen. |
Lange Namen abschneiden |
Klicken Sie, um auszuwählen, wo Sie lange Namen abschneiden möchten:
|
Automatisches Abmelden |
Klicken Sie, um die Zeitdauer auszuwählen, nach der das Technikerwerkzeug vom SmartStruxure Server automatisch ausgeloggt werden soll. |
Abfragezyklus |
Klicken Sie, um auszuwählen, wie häufig Sie den SmartStruxure Server nach Daten abfragen möchten. Die Abfragerate synchronisiert die Informationen im Technikerwerkzeug mit den Informationen auf dem SmartStruxure Server. |
Anzahl Dezimalstellen |
Klicken Sie, um auszuwählen, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen. |
Standard Tab |
Klicken Sie, um Alarme, System oder benutzerdefinierte Ansicht als Standard-Tab auszuwählen. |
Eigenschaften anzeigen |
Wählen Sie das Kontrollkästchen, um Systemeigenschaften in benutzerdefinierter Ansichtenstruktur und Systemstruktur anzuzeigen. |
Version |
Zeigt die Version des Produkts an. |