earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9
18.03.2016
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Eine Trenddiagramm-Serie einem Trenddiagramm in WebStation hinzufügen

Sie können einem Trenddiagramm eine Trendlog-Serie hinzufügen, um Trenddaten verschiedener Logs oder Variablen zu vergleichen.

Mehr zeigen
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Diese Einstellungen können gespeichert werden, sodass das Trenddiagramm jedes Mal, wenn Sie es öffnen, auf gleiche Weise angezeigt wird.

Um eine Trenddiagramm-Serie einem Trenddiagramm in WebStation hinzufügen 
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum das Trenddiagramm, dem Sie die Trendlog-Serie hinzufügen möchten.

  2. Aus der System Verzeichnisstruktur verschieben Sie den Trendlog durch Drag und Drop zum Trenddiagramm.

  3. Klicken Sie auf Speichern , um den hinzugefügten Trendlog im Trenddiagramm zu speichern.

  • Trenddiagrammserie in WebStation
  • Die Farbe einer Trenddiagrammserie ändern
  • Die Darstellungsart einer Trenddiagrammserie ändern
  • Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  • Ansicht mehrerer Quickinfos in einem Trenddiagramm
  • Eine Trenddiagrammserie löschen
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern