earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9
18.03.2016

Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen

Sie können Trendlog-Serien mit Markierungen für jede Aufzeichnung anzeigen lassen, um das Lesen zu vereinfachen.

Hinweis

Diese Option ist nur für Linien und diskrete Linien verfügbar.

Mehr zeigen
action_close

Trenddiagramme stellen Trendlogs grafisch dar. Ein Trenddiagramm kann einen oder mehrere Trendlogs enthalten, die in dem Trenddiagramm als Linien oder Balken dargestellt werden.

Sie können außerdem Trendlogs einem Trenddiagramm hinzufügen oder diese daraus entfernen. Dies vereinfacht den Vergleich verschiedener Trendlogs, zum Beispiel der Energieverbrauch verglichen mit der Durchschnittstemperatur.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm in WorkStation
Abbildung: Trenddiagramm in WorkStation

Trenddiagrammnavigation in WorkStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WorkStation .

Trenddiagrammnavigation in WebStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WebStation .

Trenddiagrammserie in WorkStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserien in WorkStation .

Trenddiagrammserie in WebStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserie in WebStation .

Trenddiagrammachsen in WebStation

​Ein Trenddiagramm zeigt die Datensätze eines Trendlogs oder eines erweiterten Trendlogs als Serie an.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum das Trenddiagramm.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm auf das Feld Einstellungen .

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Serien .

  4. Wählen Sie die Serie, die Sie mit Markierungen anzeigen möchten.

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. Wählen Sie im Feld Markierungen anzeigen die Option Wahr .

  6. Klicken Sie auf Ok .

Die Serie wird nun mit Markierungen angezeigt.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm zeigt eine Trendlog-Serie mit Markierungen und zwei ohne Markierungen an
Abbildung: Trenddiagramm zeigt eine Trendlog-Serie mit Markierungen und zwei ohne Markierungen an
  • Trenddiagrammserie in WebStation
  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Spezifische Zeitspannen eines Trenddiagramms in WebStation anzeigen
  • Die Linienstärke in einer Trenddiagrammserie ändern
  • Die Farbe einer Trenddiagrammserie ändern
  • Die Darstellungsart einer Trenddiagrammserie ändern
  • Ansicht mehrerer Quickinfos in einem Trenddiagramm
  • Eine Trenddiagramm-Serie einem Trenddiagramm in WebStation hinzufügen
  • Eine Trenddiagrammserie löschen
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht
  • Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte Serie