earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Hinzufügen einer Trenddiagrammreihe zu einem Trenddiagramm in WebStation

Sie fügen eine Trendprotokollreihe zu einem Trenddiagramm hinzu, um Trenddaten aus verschiedenen Protokollen oder Variablen zu vergleichen.

Mehr zeigen
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Diese Einstellungen können gespeichert werden, sodass das Trenddiagramm jedes Mal, wenn Sie es öffnen, auf gleiche Weise angezeigt wird.

So fügen Sie eine Trenddiagrammreihe zu einem Trenddiagramm in WebStation hinzu 
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum das Trenddiagramm aus, dem Sie eine Trendprotokollreihe hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm auf die Schaltfläche Hinzufügen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Geben Sie im Dialogfeld Objekt auswählen die Reihe ein, die Sie hinzufügen möchten.

  4. Klicken Sie auf OK .

  5. Klicken Sie auf Speichern .

  • Trenddiagrammserie in WebStation
  • Trenddiagramm-Werkzeugleiste in WebStation
  • Ändern der Farbe einer Trenddiagrammreihe
  • Ändern der Darstellungsart einer Trenddiagrammreihe
  • Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  • Tooltips für alle Serien in einem Trenddiagramm anzeigen
  • Eine Trenddiagrammserie löschen
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern