earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Trenddiagrammserie in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Diese Einstellungen können gespeichert werden, sodass das Trenddiagramm jedes Mal, wenn Sie es öffnen, auf gleiche Weise angezeigt wird.

  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Wie Trendlogs funktionieren
  • Trenddiagrammansicht
  • Trend Chart Toolbar
  • Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte linke Achse
  • Menü Trenddiagrammserie
  • Spezifische Zeitspannen in einem Trenddiagramm anzeigen
  • Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  • Ändern der Liniengewichtung einer Trenddiagrammreihe
  • Ändern der Farbe einer Trenddiagrammreihe
  • Ändern der Darstellungsart einer Trenddiagrammreihe
  • Tooltips für alle Serien in einem Trenddiagramm anzeigen
  • Eine Trendlog-Serie einem Trenddiagramm hinzufügen
  • Eine Trenddiagrammserie löschen
  • Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern