earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2024, 7.0
02/10/2025
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo añadir una serie de gráficos de tendencias a un gráfico de tendencias en WebStation

Puede añadir una serie de un registro de tendencias a un gráfico de tendencias para comparar los datos de tendencias de distintos registros o variables.

Mostrar más
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Estos ajustes se pueden guardar de modo que el gráfico de tendencias se muestre de la misma forma cuando lo abra.

Para añadir una serie de un gráfico de tendencias a un gráfico de tendencias en WebStation
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias en el que desee añadir una serie de registro de tendencias.

  2. En la barra de herramientas Gráfico de tendencias , haga clic en el botón Añadir

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Seleccionar objecto , introduzca la serie que quiere añadir.

  4. Haga clic en Aceptar .

  5. Haga clic en Guardar .

  • Series del gráfico de tendencias en WebStation
  • Barra de herramientas del gráfico de tendencias en WebStation
  • Cambio del color de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del tipo de presentación de una serie del gráfico de tendencias
  • Visualización de marcadores en las series de un gráfico de tendencias
  • Mostrar información de herramientas de todas las series en un gráfico de tendencias
  • Cómo eliminar series del gráfico de tendencias
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual