earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Ajout d'une série de journaux de tendance à une courbe de tendance dans WebStation

Vous pouvez ajouter une série de journaux de tendance à une courbe de tendance pour comparer les données de tendance à partir de différents journaux ou variables.

Afficher plus
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Vous pouvez enregistrer ces paramètres pour que la courbe de tendance s'affiche de la même façon à chaque ouverture.

Pour ajouter une série de journaux de tendance à une courbe de tendance dans WebStation{sp}
  1. Dans WebStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance à laquelle vous souhaitez ajouter une série de journaux de tendance.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Ajouter

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner objet , spécifiez la série que vous souhaitez ajouter.

  4. Cliquez sur OK .

  5. Cliquez sur Enregistrer .

  • Série de courbes de tendance dans WebStation
  • Barre d'outils de courbe de tendance dans WebStation
  • Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
  • Modification du type de présentation d'une série de courbes de tendance
  • Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance
  • Afficher les info-bulles pour toutes les séries d'une courbe de tendance
  • Suppression d'une série de courbes de tendance
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance