earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Vous pouvez enregistrer ces paramètres pour que la courbe de tendance s'affiche de la même façon à chaque ouverture.

  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Vue de courbe de tendance
  • Barre d'outils de la courbe de tendance
  • Boîte de dialogue Paramètres de la courbe de tendance – Onglet Axe gauche
  • Menu Série de la courbe de tendance
  • Affichage de laps de temps spécifiques d'une courbe de tendance
  • Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance
  • Modification de l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance
  • Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
  • Modification du type de présentation d'une série de courbes de tendance
  • Afficher les info-bulles pour toutes les séries d'une courbe de tendance
  • Ajout d'une série de journaux de tendance à une courbe de tendance
  • Suppression d'une série de courbes de tendance
  • Masquage d'une série dans une courbe de tendance
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance