earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Graphiques
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Zoom et défilement dans un graphique dans WebStation

Zoomer et défiler dans un graphique pour un affichage plus facile.

Afficher plus
action_close

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Un graphique contenant des liens vers des documents, Microsoft Word ou Adobe PDF par exemple, peut être ouvert dans WorkStation et WebStation. Les programmes associés, dans l'exemple mentionné Microsoft Word ou Adobe Reader, doivent être installés sur l'ordinateur exécutant WorkStation ou WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Graphique contenant des liens et des composants interactifs, tels que des jauges dans WorkStation
Figure : Graphique contenant des liens et des composants interactifs, tels que des jauges dans WorkStation

Pour zoomer et défiler dans un graphique dans WebStation
  1. Utilisez le bouton de défilement de la souris pour zoomer en avant et arrière sur un graphique.

  2. Cliquez sur le graphique pour le déplacer.

  • Mode de fonctionnement des graphiques
  • Modifier propriétés de la boîte de dialogue
  • Modification d'une valeur dans un graphique
  • Réinitialisation du zoom dans un graphique