earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Graphiques
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/07/2019

Réinitialisation du zoom dans un graphique

Vous pouvez rétablir la taille initiale du graphique à l'aide de la fonction Restaurer le zoom après avoir augmenté ou réduit la taille du graphique.

Afficher plus
action_close

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Un graphique contenant des liens vers des documents, Microsoft Word ou Adobe PDF par exemple, peut être ouvert dans WorkStation et WebStation. Les programmes associés, dans l'exemple mentionné Microsoft Word ou Adobe Reader, doivent être installés sur l'ordinateur exécutant WorkStation ou WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Graphique contenant des liens et des composants interactifs, tels que des jauges dans WorkStation
Figure : Graphique contenant des liens et des composants interactifs, tels que des jauges dans WorkStation

Pour réinitialiser le zoom dans un graphique
  • Cliquez sur le bouton Réinitialiser le zoom

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Mode de fonctionnement des graphiques
  • Barre d'outils Graphiques
  • Zoom avant dans une zone de graphique
  • Zoom arrière à partir d'un graphique