earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Grafiken
Produktversion: 1.8, 1.9
18.03.2016

Zoom in einer Grafik in WebStation zurücksetzen

Sie können die originale Größe einer Grafik wiederherstellen, nachdem Sie die Größe der Grafik vergrößert oder verkleinert hatten.

Mehr zeigen
action_close

Anhand der Grafiken können Sie Gebäudeübersichten anzeigen, Werte von Sensoren anzeigen oder Sollwerte ändern. Eine Grafik kann außerdem Links zu Trenddiagrammen, Trendlog-Listen, Internetseiten oder Ansichten in WorkStation und WebStation enthalten.

Eine Grafik, die mit Dokumenten (z. B. Microsoft Word oder Adobe PDF) verknüpft ist, kann in WorkStation geöffnet werden. Die zugehörigen Programme (in diesem Fall Microsoft Wort oder Adobe Reader) müssen auf dem Computer, der WorkStation betreibt, installiert sein.

 
action_zoom_plus_stroke Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.
Abbildung: Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.

Um Zoom in einer Grafik in WebStation zurückzusetzen
  • Klicken Sie auf Zoom zurücksetzen .

  • Wie Grafiken funktionieren
  • Dialogfeld Eigenschaften bearbeiten
  • Einen Wert in einer Grafik ändern
  • Zoomen und Scrollen in einer Grafik in WebStation