earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server, WebStation
Funktionen: Basisfunktionalität, Grafiken
Produktversion: 1.8
07.12.2015
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Einen Wert in einer Grafik ändern

Sie können einen Wert in einer Grafik ändern, wenn Sie einen anderen Wert wünschen.

Mehr zeigen
action_close

Anhand der Grafiken können Sie Gebäudeübersichten anzeigen, Werte von Sensoren anzeigen oder Sollwerte ändern. Eine Grafik kann außerdem Links zu Trenddiagrammen, Trendlog-Listen, Internetseiten oder Ansichten in WorkStation und WebStation enthalten.

Eine Grafik, die mit Dokumenten (z. B. Microsoft Word oder Adobe PDF) verknüpft ist, kann in WorkStation geöffnet werden. Die zugehörigen Programme (in diesem Fall Microsoft Wort oder Adobe Reader) müssen auf dem Computer, der WorkStation betreibt, installiert sein.

 
action_zoom_plus_stroke Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.
Abbildung: Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.

Einen Wert in einer Grafik ändern
  1. Klicken Sie in WorkStation oder WebStation auf die Grafik mit dem Wert, den Sie ändern möchten.

  2. Klicken Sie auf den Wert, den Sie ändern möchten.

  3. Geben Sie in das Feld Wert den neuen Wert ein.

  4. Klicken Sie auf Ok .

  • Wie Grafiken funktionieren
  • Forced Values
  • Grafik-Werkzeugleiste
  • Dialogfeld Objekteigenschaft
  • Einen Wert softwareübersteuern
  • Einen Wert softwareübersteuern
  • Einen softwareübersteuerten Wert freigeben
  • Einen softwareübersteuerten Wert freigeben