earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funktionen: Alarme
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022
15.10.2020

Multistate Alarm Properties – Alarm Settings Tab

Use the ​ Alarm Settings tab to change the alarm properties of a multistate alarm.

 
action_zoom_plus_stroke Alarm Settings tab
Abbildung: Alarm Settings tab

Tabelle: Alarm Settings Tab

Property

Description

Acknowledgement type

Select the type of acknowledgement for the alarm.

Für weitere Informationen siehe Acknowledgements .

Alarm message

Type the message to display when the alarm is in Alarm state.

Für weitere Informationen siehe Alarm Messages .

Reset message

Type the message to display when the alarm is reset.

Alarm priority

Enter the priority level of the alarm.

Für weitere Informationen siehe Alarm Priority .

Reset priority

Enter the priority level of the alarm when it is reset.

Für weitere Informationen siehe Alarm Priority .

Category

Enter the category the alarm belongs to.

Für weitere Informationen siehe Alarm Categories .

Category 2

Enter the second category the alarm belongs to.

Für weitere Informationen siehe Alarm Categories .

Cause note group

Enter the cause note group used by the alarm.

Für weitere Informationen siehe Cause Notes .

Action note group

Enter the action note group used by the alarm.

Für weitere Informationen siehe Action Notes .

Checklist

Enter the checklist that belongs to the alarm.

Für weitere Informationen siehe Checklists .

Checklist required

Select to require that a checklist is filled in before acknowledging the alarm.

Prefix for alarm source name

Type a prefix that is added to the beginning of the source name property of an alarm record.

Disable alarm

Select to disable the alarm, for example, before deployment.

Für weitere Informationen siehe Alarme aktivieren und deaktivieren .

Auto hide

Select to automatically hide the alarm in the Alarms pane or Alarm View.

Für weitere Informationen siehe Alarme aus- und einblenden .

Disable state-change logging

Select to prevent an alarm state change from creating an event.

Für weitere Informationen siehe Änderungsaufzeichnung eines Alarmstatus .

F lashing alert

Select to make the alarm row flash in the Alarms pane and Alarm Views when the alarm is triggered.

Audible alert

Select to make the alert audible when the alarm is triggerd.

Custom audio

Enter the path to the custom audio file you want to play when the alarm is triggered.

 
action_zoom_plus_stroke
(Action Requirements)

Edit

Click to open the property pane where you edit the selected user action.

Für weitere Informationen siehe User Action Properties .

 
action_zoom_plus_stroke
(Attachments)

Add

Click to open the Create Object: Attachment wizard where you add an attachment.

Für weitere Informationen siehe Create Object Dialog – Naming the Object Page .

 
action_zoom_plus_stroke
(Attachments)

Edit

Click to open the property pane where you configure the attachment.

Für weitere Informationen siehe Attachment Properties .

 
action_zoom_plus_stroke
(Attachments)

Remove

Click to remove an attachment that is connected to the alarm.

  • Multistate Alarms
  • Multistate Alarm Properties – Basic Tab
  • References Tab
  • Acknowledgements
  • Alarm Messages
  • Alarm Priority
  • Alarm Categories
  • Cause Notes
  • Action Notes
  • Checklists
  • Alarme aktivieren und deaktivieren
  • Alarme aus- und einblenden
  • Änderungsaufzeichnung eines Alarmstatus
  • Custom Audible Alarm Alerts
  • User Action Properties
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Attachment Properties
  • Alarms Substitution Codes