Jedes Mal, wenn sich ein Alarmstatus ändert, z. B. vom Alarmzustand zum zurückgesetzten Zustand, wird ein Ereignis in das Ereignisprotokoll eingetragen und erscheint ab sofort im Ereignisfenster in WorkStation. Sie können die Zustandsänderungsprotokollierung deaktivieren, wenn nur am aktuellen Alarmstatus interessiert sind. Zum Beispiel möchten Sie den aktuellen Alarmstatus in einer Grafik darstellen und kümmern sich nicht um die Ereignishistorie.
In der Alarmansicht zählt jedes Mal, wenn ein Alarm den Alarmstatus annimmt, der Wert in der Spalte Anzahl +1. Nimmt ein Alarm wieder den Normalstatus an, wird die Anzahl auf Null zurückgesetzt.
Für weitere Informationen siehe Anzahl .