earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmes
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022
15-10-2020

Multistate Alarm Properties – Alarm Settings Tab

Use the ​ Alarm Settings tab to change the alarm properties of a multistate alarm.

 
action_zoom_plus_stroke Alarm Settings tab
Imagem: Alarm Settings tab

Tabela: Alarm Settings Tab

Property

Description

Acknowledgement type

Select the type of acknowledgement for the alarm.

Para mais informações, consulte Acknowledgements .

Alarm message

Type the message to display when the alarm is in Alarm state.

Para mais informações, consulte Alarm Messages .

Reset message

Type the message to display when the alarm is reset.

Alarm priority

Enter the priority level of the alarm.

Para mais informações, consulte Alarm Priority .

Reset priority

Enter the priority level of the alarm when it is reset.

Para mais informações, consulte Alarm Priority .

Category

Enter the category the alarm belongs to.

Para mais informações, consulte Alarm Categories .

Category 2

Enter the second category the alarm belongs to.

Para mais informações, consulte Alarm Categories .

Cause note group

Enter the cause note group used by the alarm.

Para mais informações, consulte Cause Notes .

Action note group

Enter the action note group used by the alarm.

Para mais informações, consulte Action Notes .

Checklist

Enter the checklist that belongs to the alarm.

Para mais informações, consulte Checklists .

Checklist required

Select to require that a checklist is filled in before acknowledging the alarm.

Prefix for alarm source name

Type a prefix that is added to the beginning of the source name property of an alarm record.

Disable alarm

Select to disable the alarm, for example, before deployment.

Para mais informações, consulte Desativar e ativar alarmes .

Auto hide

Select to automatically hide the alarm in the Alarms pane or Alarm View.

Para mais informações, consulte Ocultar e mostrar alarmes .

Disable state-change logging

Select to prevent an alarm state change from creating an event.

Para mais informações, consulte Registo de mudança de estado de alarme .

F lashing alert

Select to make the alarm row flash in the Alarms pane and Alarm Views when the alarm is triggered.

Audible alert

Select to make the alert audible when the alarm is triggerd.

Custom audio

Enter the path to the custom audio file you want to play when the alarm is triggered.

 
action_zoom_plus_stroke
(Action Requirements)

Edit

Click to open the property pane where you edit the selected user action.

Para mais informações, consulte User Action Properties .

 
action_zoom_plus_stroke
(Attachments)

Add

Click to open the Create Object: Attachment wizard where you add an attachment.

Para mais informações, consulte Create Object Dialog – Naming the Object Page .

 
action_zoom_plus_stroke
(Attachments)

Edit

Click to open the property pane where you configure the attachment.

Para mais informações, consulte Attachment Properties .

 
action_zoom_plus_stroke
(Attachments)

Remove

Click to remove an attachment that is connected to the alarm.

  • Multistate Alarms
  • Multistate Alarm Properties – Basic Tab
  • References Tab
  • Acknowledgements
  • Alarm Messages
  • Alarm Priority
  • Alarm Categories
  • Cause Notes
  • Action Notes
  • Checklists
  • Desativar e ativar alarmes
  • Ocultar e mostrar alarmes
  • Registo de mudança de estado de alarme
  • Custom Audible Alarm Alerts
  • User Action Properties
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Attachment Properties
  • Alarms Substitution Codes