earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Ein verborgenes Hauptmenü anzeigen

Sie zeigen ein verborgenes Hauptmenü, wenn Sie möchten, dass es sichtbar ist.

Mehr zeigen
action_close

In WorkStation können Sie Ihren Arbeitsbereich zum Teil anpassen. Es steht Ihnen frei, wo die Komponenten Ihres Arbeitsbereichs, wie z. B. Alarme, angezeigt werden.

Sie können das Layout des Arbeitsbereiches zum Beispiel konfigurieren, um verschiedene Arbeitsbereichelemente auf unterschiedlichen Monitoren anzuzeigen oder um die Größe eines Fensterbereichs für bessere Lesbarkeit zu ändern. Wenn Sie den geänderten Arbeitsbereich speichern, wird er auf dem lokalen Computer gespeichert. Wenn Sie sich von einem anderen Computer bei WorkStation anmelden, können Sie nicht auf das angepasste Layout zugreifen. Das geänderte Arbeitsbereich-Layout wird bei Ihrer nächsten Anmeldung bei WorkStation angezeigt.

Sie können die folgenden Leisten ein- oder ausschalten:

  • Adressleiste

  • Menüleiste

  • Werkzeugleiste

  • Statusleiste

  • Suchleiste

  • Verlaufsleiste

Für jedes Fenster, jeden Fensterbereich oder jeden Arbeitsbereich im Arbeitsbereich kann der Benutzer Folgendes ändern:

  • Auto-Ausblenden ein/aus

  • Geschlossen ein/aus

  • Unverankert ein/aus

  • Position

Sie können ein geändertes Arbeitsbereich-Layout auf dem lokalen Computer zurücksetzen. In diesem Fall kehren Sie zum Standardlayout des Arbeitsbereiches zurück, das für Ihr Benutzerkonto gilt.

Ein verborgenes Hauptmenü anzeigen
  • Klicken Sie in WorkStation mit der rechten Maustaste auf die Werkzeugleiste und wählen Sie dann Hauptmenü aus.

  • Benutzerdefinition
  • WorkStation-Übersicht
  • Menüs und Werkzeugleisten ausblenden