WorkStation ist Ihre Hauptschnittstelle für Ihren EcoStruxure BMS. Sie führen mit WorkStation Ihre tägliche Arbeit im EcoStruxure BMS aus.
Sie können sich sicher in WorkStation einloggen um somit Zugriff auf die Funktionen in WorkStation zu erhalten. Sie können sich in WorkStation als Windows-Benutzer oder EcoStruxure Building Operation-Benutzer einloggen. Ihr Systemadministrator legt die Benutzerart fest, mit der Sie sich einloggen.
Für weitere Informationen siehe Log on to WorkStation or WebStation .
Als Eigentümer registrieren Sie Ihren EcoStruxure BMS, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Produktnachrichten, relevante Angebot und Systemaktualisierungen informiert werden. Mit diesen Informationen können Sie die Wartung und die Funktionalität Ihres Systems optimieren, Ihre Investition schützen und gesünderes Bauen für optimale Komfortzustände schaffen.
Für weitere Informationen siehe Systemregistrierung .
Der Arbeitsbereich in den EcoStruxure Building Operation-Benutzerschnittstellen kann aufgrund verschiedener Einstellungen unterschiedlich aussehen. Ein typischer Arbeitsbereich in EcoStruxure Building Operation enthält Fenster und Ansichten.
Für weitere Informationen siehe Benutzererlebnis .
In WorkStation können Sie Ihren Arbeitsbereich zum Teil anpassen. Es steht Ihnen frei, wo die Komponenten Ihres Arbeitsbereichs, wie z. B. Alarme, angezeigt werden.
Für weitere Informationen siehe Benutzerdefinition .
Um die Objekte in Ansichten und Listen besser sehen zu können, stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, z. B. filtern, gruppieren und sortieren.
Für weitere Informationen siehe Grundfunktionen .
Mithilfe einer Grafik oder dem Eigenschaftsfenster können Sie Werte ändern und softwareübersteuern. Anhand des Überwachungsfensters in WorkStation können Sie einen Wert dynamisch überwachen.
Für weitere Informationen siehe Werte ändern .
Über wichtige Ereignisse werden Sie per Alarm benachrichtigt, zum Beispiel wenn die Temperatur in einem Gebäude zu hoch oder zu niedrig ist, wenn ein Fenster offen steht oder etwas beschädigt ist (z. B. eine Lüftung). Der Systemadministrator richtet die Alarme ein und entscheidet an wen der Alarm gesendet wird.
Für weitere Informationen siehe Wie Alarme funktionieren .
Alle Systemereignisse, einschließlich Informationen und Umstände, werden im Ereignis-Log aufgezeichnet. Diese Ereignisaufzeichnungen können im Ereignisfenster oder in der Ereignisansicht angesehen werden.
Für weitere Informationen siehe How Events Work .
Anhand von Zeitplänen kann der Betrieb eines Teils des Gebäudeverwaltungssystems zeitlich geplant werden, z. B. eines Ventilators, einer Tür oder eines Sollwerts. Anhand eines Zeitplans kann der Betrieb einer Lüftung auf 8 bis 17 Uhr an Werktagen festgelegt werden.
Für weitere Informationen siehe Wie Zeitpläne funktionieren .
Anhand von Trendlogs können Sie Werte aufzeichnen, z. B. einen Sensor. Ein Trendlog kann außerdem Verbrauchsdaten aufzeichnen, z.B. Energieverbrauch oder Wasserverbrauch.
Für weitere Informationen siehe Wie Trendlogs funktionieren .
Anhand der Grafiken können Sie Gebäudeübersichten anzeigen, Werte von Sensoren anzeigen oder Sollwerte ändern. Eine Grafik kann außerdem Links zu Trenddiagrammen, Trendlog-Listen, Internetseiten oder Ansichten in WorkStation und WebStation enthalten.
Für weitere Informationen siehe Wie Grafiken funktionieren .
Sie können Dokumente öffnen, die auf einem EcoStruxure BMS-Server gespeichert sind. Benutzen Sie dazu das Standardprogramm, das dem Dateityp entspricht. Beispielsweise öffnet sich eine txt-Datei in Notepad und eine ppt-Datei in PowerPoint.
Für weitere Informationen siehe Wie Dokumente funktionieren .
Die WorkStation Hilfe stellt Ihnen Informationen zur Handhabung und zum Verständnis des EcoStruxure BMS bereit.
Für weitere Informationen siehe Hilfe in WorkStation .