earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
12/07/2019

Cómo editar un filtro de usuario

El filtro de usuario se edita para mostrar temporalmente un conjunto distinto de eventos en el panel de eventos o una vista de eventos de la sesión iniciada.

Mostrar más
action_close

All system events, as well as information and circumstances, are recorded in the Event log. These event records can be viewed in the Events pane or in an Event View.

Los eventos pueden informarle de cuándo un usuario se conecta o desconecta de EcoStruxure BMS, cuándo se cambia un punto de ajuste, si se ha escrito una notificación en un archivo, si se ha enviado o no una notificación por correo electrónico y de cuándo se ha creado un objeto. Por ejemplo, los eventos pueden decirle cuándo y quién creó una alarma o un registro de tendencias. El registro de eventos también registra cuándo los servidores estaban conectados o desconectados y cuándo se actualizó el software. El registro de eventos es útil para hacer un seguimiento de toda la información del sistema.

Para limitar los eventos mostrados en el panel de Eventos de WorkStation, puede utilizar el filtro del intervalo de tiempo u otros filtros distintos. Un indicador le dice el número de eventos mostrados.

Puede crear y usar más de una vista de eventos. Cada vista de eventos y el panel de eventos pueden personalizarse con un filtro de eventos para mostrar solo la información que le interese.

Puede ver todos los eventos que ha generado a partir de un objeto del sistema.

En WorkStation también puede ver todos los eventos de una rama. Una rama puede ser, por ejemplo, una carpeta o una red con todos los contenidos.

Cuando visualice Eventos en esta filial, los eventos se basarán en la ruta de la rama. Eso significará que no habrá ninguna lista completa de eventos históricos para los objetos movidos a la rama. Los eventos históricos se pierden si el contenedor se mueve o renombra. Se muestran los eventos de los objetos eliminados o borrados del contenedor.

En la vista de Eventos, también puede abrir una vista detallada para ver las propiedades de un evento seleccionado.

Para los eventos programados, los cambios se codifican:

  • Lunes: WS00001

  • Martes: WS00002

  • Miércoles: WS00003

  • Jueves: WS00004

  • Viernes: WS00005

  • Sábado: WS00006

  • Domingo: WS00007

Personalización del panel de Eventos y la vista de Eventos

You can style certain events to bring out those that are of more interest than other events listed in the Events pane and Event Views. To style a specific event, you first have to create a condition that is associated with the events you want to style. An event can be styled with a unique background color, font, and font color.

Condiciones del filtro de eventos

Event filter conditions are used to set up the conditions for the events you want to be displayed in the Events pane or an Event View.

Favoritos

When you make layout or filter changes to certain panes and views, you can save the changes as a favorite. The purpose of the favorite is to quickly and temporarily change the Standard layout and narrow what is displayed in the pane or view by applying the favorite filter conditions.

Para obtener más información, consulte Favoritos .

Descripción de Archivo

Archiving is the process of preserving historical data, which is comprised of selected events and extended trend logs. For example, some facilities are required to maintain archives to comply with government regulations. Another example is in secure facilities where they must maintain records of who logged in or who changed setpoints. Archiving is not a backup function because archive data cannot be imported back into the system.

Para editar un filtro de usuario
  1. En el panel Eventos o barra de herramientas de Vista de eventos, haga clic en el icono de Editar filtro de usuario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar Condiciones , haga clic en el botón Añadir

     
    action_zoom_plus_stroke
    para añadir condiciones de filtro.

  3. En el cuadro de diálogo Añadir/Eliminar condiciones , seleccione las condiciones del filtro que desea añadir en el filtro.

  4. Haga clic en Aceptar .

  5. En el cuadro de diálogo Seleccionar Condiciones , seleccione las condiciones para los filtros añadidos.

  6. Haga clic en Aceptar .

Los eventos que cumplan las condiciones del filtro se mostrarán en el panel de eventos o en la vista de eventos hasta que salga de WorkStation.

  • Cómo funcionan los eventos
  • Barra de herramientas del panel eventos y la vista de eventos
  • Seleccione el cuadro de diálogo Condiciones
  • Cuadro de diálogo Añadir/eliminar Condiciones