earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos AS-B
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 3.2
17/09/2020
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

SmartX AS-B Server

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationTerminales
 
action_zoom_plus_stroke  SmartX AS-B Server
Figura: SmartX AS-B Server

Introducción

En el corazón del EcoStruxure BMS hay un servidor SmartX, como el SmartX AS-B. El servidor SmartX AS-B realiza las funciones clave, como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de las alarmas y respalda la comunicación y la conectividad a los buses de campo e incorpora módulos integrados de E/S. La inteligencia distribuida de la EcoStruxure BMS garantiza que el sistema sea a prueba de fallos y proporciona una interfaz de usuario con todas las funciones a través de WorkStation y WebStation.

Características

El servidor SmartX AS-B es un potente dispositivo con alimentación y E/S integradas. El SmartX AS-B puede actuar como servidor independiente con sus E/S integradas y también controlar y gestionar dispositivos de bus de campo. En una instalación pequeña, el servidor SmartX AS-B actúa como servidor autónomo integrado, complementado con módulos de E/S en un dispositivo compacto. En instalaciones de tamaño medio a grande, la funcionalidad se distribuye entre varios servidores SmartX que se comunican por TCP/IP.

Concentrador de comunicaciones

El servidor SmartX AS-B puede coordinar el tráfico dentro y fuera de la instalación y enviar los datos directamente al usuario u otros servidores de la instalación. SmartX AS-B puede ejecutar varios programas de control, gestionar E/S locales, alarmas y usuarios, además de tramitar planificaciones y registros y comunicarse usando diversos protocolos. Por ello, la mayoría de componentes del sistema funcionan de forma autónoma y siguen ejecutándose en conjunto incluso si se interrumpe la comunicación o si los dispositivos o servidores EcoStruxure BMS individuales se desconectan.

Modelos

El SmartX AS-B se oferta en cuatro modelos con distinto número de puntos y combinación de E/S.

Modelo

Puntos de E/S

AS-B-24

24

AS-B-24H

24

AS-B-36

36

AS-B-36H

36

Los servidores SmartX AS-B con “H” en el nombre de producto, están equipados con una pantalla para la frozar las salidas.

Los SmartX AS-B servers con 36 puntos de E/S tienen el mismo factor de forma que los servidores SmartX AS-B con 24 puntos E/S.

Combinación de puntos de E/S versátiles y flexibles

El servidor SmartX AS-B oferce una combinación de puntos E/S que combinan con una gran cantidad de aplicaciones HVAC. La mayoría de puntos de E/S son entradas o salidas universales, muy flexibles y se pueden configurar como entradas o salidas.

Los servidores SmartX AS-B con 24 puntos de E/S tienen los siguientes tipos:

  • 12 entradas/salidas universales, tipo Ua

  • 4 entradas/salidas universales, tipo Ub

  • 4 entradas digitales

  • 4 salidas de relé

SmartX AS-B servers con 36 puntos de E/S tienen lo siguientes tipos:

  • 20 entradas/salidas universales, tipo Ua

  • 8 entradas/salidas universales, tipo Ub

  • 4 salidas de triac

  • 4 salidas de relé

Entradas/salidas universales

Las entradas/salidas universales están indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.

Las entradas/salidas universales se pueden configurar para leer distintos tipos de entradas:

  • Digital

  • Contador

  • Supervisado

  • Tensión

  • Corriente (solo Ub)

  • Temperatura

  • Resistivo

  • Temperatura de RTD de 2 hilos

  • RTD resistivo de 2 hilos

Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.

Para todas las entradas analógicas , se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.

Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.

Entradas digitales

Las entradas digitales se pueden usar como soluciones rentables para detectar entradas digitales de contacto seco en aplicaciones, como supervisión de puntos de alarma o de estado de los equipos. Como entradas de contador, las entradas digitales suelen suarse en aplicaciones de medición de la energía.

Salidas de relé

Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.

Salidas de triac

Las salidas de triac se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar a 24 VAC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Las triacs son silenciosas y no se desgastan por el contacto con el relé.

Expansión de E/S

Para aplicaciones que requieren más recursos de E/S, los módulos SmartX IP Controller - IP-IO proporcionan una combinación versátil de puntos de E/S para cualquier aplicación. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX IP Controller – IP-IO.

Función de anulación manual

Los servidores SmartX AS-B con una H en el nombre del producto están equipados con una pantalla LCD y teclas que permiten el control de la anulación manual de salidas analógicas y digitales. La función le permite anular manualmente las salidas para pruebas, puesta en marcha y mantenimiento de equipos.

El estado de anulación se puede leer desde EcoStruxure Building Operation WorkStation y WebStation, permitiendo una supervisión precisa y un control más fiable.

Alimentación integrada

El dispositivo tiene una fuente de alimentación integrada diseñada para una potencia de entrada de 24 V CA o 24 V CC. La entrada CA/CC principal (L/+ y N/-) tiene aislamiento galvánico respecto a la electrónica. Esto previene los daños por las corrientes a tierra y permite que la potencia de entrada se conecte sin temor a la polaridad invertida.

Diversas opciones de conectividad

El SmartX AS-B tiene numerosos puertos de modo que se puede comunicar con un toda una serie de protocolos, dispositivos y servidores.

SmartX AS-B tiene los siguientes puertos:

  • Dos puertos 10/100 Ethernet

  • Un puerto RS-485

  • Un puerto para dispositivo USB

  • Un puerto host USB

El primer puerto Ethernet es para la red de la empresa. El segundo puerto Ethernet es completamente configurable. Este segundo puerto puede ser configurado para extender la red de la empresa de forma que varios dispositivos y clientes puedan conectarse. Otra opción es configurar el segundo puerto como una red separada, lo que significa que el puerto puede tener una red privada o actuar como una segunda red de empresa para el cliente. Si el segundo puerto no se utiliza, puede ser desactivado.

El puerto para dispositivo USB permite actualizar e interactuar con el servidor SmartX AS-B usando el Device Administrator.

Es posible conectar un adaptador Ethernet USB para conectar un ordenador portátil al puerto host USB y ejecutar Device Administrator, WorkStation y WebStation para configurar y acceder al servidor SmartX AS-B.

Autentificaciones y permisos

Una EcoStruxture BMS proporciona un sistema de permisos potente fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos proporciona un alto nivel de autenticación. La autenticación se realiza a través del sistema de gestión de cuentas de usuario incorporado o contra los dominios de directorios activos de Windows. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los costes de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.

Interfaz de WorkStation/WebStation

La experiencia del usuario es similar para cualquier cliente, con independencia del servidor de solución EcoStruxure BMS al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente a SmartX AS-B para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y control del dispositivo de servidor SmartX AS-B y de sus dispositivos de bus de campo y módulos de E/S complementarios. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Conectividad con protocolos abiertos para la gestión energética de edificios

Una de las principales características de la solución EcoStruxure BMS es su compatibilidad con los estándares abiertos. SmartX AS-B puede comunicarse de forma nativa con dos de los estándares más usados para la gestión energética de edificios: BACnet y Modbus.

Compatibilidad nativa con BACnet catalogada por BTL

El SmartX AS-B se comunica directamente con las redes BACnet/IP y BACnet MS/TP. SmartX AS-P está catalogado por BTL como un controlador BACnet para la gestión energética de edificios (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado. Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. SmartX AS-B también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias subredes IP.

Compatibilidad nativa con Modbus

El servidor SmartX AS-B integra de forma nativa configuraciones maestra y esclava de Modbus RS-485, además de servidor y cliente TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de soluciones de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.

Compatibilidad con servicios web

El servidor SmartX AS-B es compatible con el uso de servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución EcoStruxure BMS. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) disponibles en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.

Compatibilidad con EcoStruxure Web Services

El servidor Automation Server tiene compatibilidad nativa conEcoStruxure BMS servers y el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.

Compatibilidad con el protocolo de IO de MQTT

El Enterprise Server y los SmartX servers son compatibles con MQTT de manera opcional para publicar información en otros sistemas. MQTT es un protocolo de transporte de mensajes que ha ganado cada vez más popularidad en los últimos años. Con su pequeño tamaño, utilización de ancho de banda ligero y simplicidad, es ideal para la comunicación M2M e IOT. Utilice MQTT para permitir que el Enterprise Server y los SmartX servers publiquen valores a otros sistemas a través de cualquier agente o servidor MQTT, por ejemplo, Amazon, Google, Microsoft o IBM.

Opción de almacenamiento externo de registros

Los servidores EcoStruxure BMS pueden configurarse para que almacenen automáticamente todos los datos históricos, los registros de tendencias, los registros de eventos y los datos de los registros de auditorías, en una base de datos de alta capacidad, abierta y probada. Si necesita que los datos estén disponibles durante más tiempo, se puede incorporar un almacenamiento externo de registros en EcoStruxure BMS sin necesidad de tener amplios conocimientos de ingeniería. La base de datos soportada es TimescaleDB, desarrollada en PostgreSQL. La capacidad está limitada únicamente por el tamaño del medio de almacenamiento seleccionado.

Los datos del almacenamiento externo de registros están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes EcoStruxure Building Operation y para la función integrada de elaboración de informes. No se necesita ningún software para acceder a los datos durante todo el periodo de retención. Cualquier software de análisis que utilice podrá acceder fácilmente a los datos gracias a su naturaleza abierta de PostgreSQL. La mayoría de herramientas de elaboración de informes tienen compatibilidad nativa con PostgreSQL.

La extensión de TimescaleDB para PostgreSQL optimiza la solución para los datos con sello de tiempo y es muy adecuada para los datos históricos de EcoStruxure Building Operation.

La arquitectura del sistema es muy flexible. Todos los servidores EcoStruxure BMS de un EcoStruxure BMS pueden escribir y leer desde la misma base de datos TimescaleDB, o se pueden utilizar varias bases de datos.

Puede utilizar la potente función del procesador de registros para procesar de forma personalizada los datos de tendencias y visualizarlos en gráficos, cuadros de mando e incluirlos en informes. Gracias al procesador de registros, se pueden realizar cálculos avanzados sobre uno o varios registros de tendencias y valores de puntos.

Ejemplos de cálculos avanzados:

  • Normalización del uso de la energía

  • Submedidores y resúmenes virtuales

  • CalculationCálculo de la temperatura cinética media

  • Conversiones de unidades

  • Valores medios, máximos y mínimos en los períodos personalizados

La salida del procesador de registros puede guardarse en la base de datos, incluido el almacenamiento externo de registros o calcularse automáticamente a petición.

Informes

Los servidores EcoStruxure BMS tienen una funcionalidad incorporada para la elaboración de informes básicos que pueden generar informes en cualquier formato de texto, XLSX y PDF, sin depender de ningún otro software externo. Los informes en formato XLSX y PDF se pueden enriquecer mediante el uso de funcionalidades avanzadas de XLSX, como fórmulas, formato condicional, gráficos y sparklines.

Los informes se pueden generar según lo previsto, sobre un evento de alarma u otras condiciones personalizadas, y se puede obtener el resultado entregado por correo electrónico o escrito en un archivo.

Herramientas de programación basadas en gráfico y texto

Los servidores EcoStruxure son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite asegurar que se pueda seleccionar un método de programación adecuado para la aplicación.

Memoria eMMC para datos y copias de seguridad

El servidor SmartX cuenta con 4 GB de memoria eMMC, que se emplea, por ejemplo, para la aplicación, para datos históricos o para copias de seguridad. Los usuarios también pueden realizar copias de seguridad o restaurar manualmente el servidor SmartX en una ubicación de almacenamiento de un PC o una red. A través de Enterprise Server, los usuarios pueden realizar copias de seguridad programadas de los servidores SmartX asociados en las ubicaciones de almacenamiento en red para obtener aún más protección.

Características de IT fáciles de usar

Los servidores de BMS EcoStruxure se comunican usando los estándares de la red. Esto hace que las instalaciones sean fáciles, la gestión sencilla y las transacciones más seguras.

Soporte TLS

La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS puede cifrarse utilizando una Transport Layer Security (TLS 1.2). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority (CA) tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.

Protocolos compatibles
  • Dirección IP

  • Comunicaciones TCP

  • Fácil configuración con DHCP

  • El DNS permite acceder a direcciones de forma simple

  • HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos

  • NTP (protocolo de tiempo de redes) para la sincronización de la hora en todo el sistema

  • SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma

  • SNMP permite supervisar la red y recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.

Instalación sencilla en carril DIN

Los dispositivos de fijación encajan fácilmente y se bloquean para la instalación del panel. El dispositivo de fijación se suelta rápidamente para facilitar el desmontaje del carril DIN.

Bloques de terminales extraibles

SmartX AS-B utiliza bloques de terminales enchufables, que se instalan y retiran fácilmente del dispositivo. Los bloques de terminales se entregan con el dispositivo.

Gestión eficiente de los terminales

Los terminales de entrada y salida están claramente etiquetados. El software EcoStruxure Building Operation WorkStation puede generar etiquetas personalizadas para el SmartX AS-B.

Protección

Los componentes de protección en las entradas y salidas universales, entradas digitales y salidas triac ayudan a proteger frente a eventos transitorios breves de alta tensión. Las entradas/salidas universales configuraas como entradas de corriente (solo Ub) tienen protección contra subidas de corriente. Las entradas/salidas universales están configuradas como salidas de tensión y tienen límites de corriente para ayufar a proteger frente a cortocircuitos permanentes a tierra.

Especificaciones

Entrada CA
Tensión nominal
24 VCA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-20 %
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente máxima
0,5 A rms
Capacidad nominal recomendada del transformador
≥15 VA
Entrada CC
Tensión nominal
24 a 30 VCC
Rango de tensiones de funcionamiento
21 a 33 VCC
Consumo máximo
10 W
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
9 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección del plástico
UL94-5VB
Carcasa
PC/ABS
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, incluidos bloques de terminales
0,504 kg (1,111 lb) a
a) El peso incluye la pantalla y las teclas, que pesan 0,022 kg (0,049 lb).
Peso, excluidos bloques de terminales
0,420 kg (0,926 lb) a
a) El peso incluye la pantalla y las teclas, que pesan 0,022 kg (0,049 lb).
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
Producto
EN 50491-1
Reloj en tiempo real
Precisión en modo de ejecución
Servidor NTP
Precisión en modo de copia de seguridad, a 25 °C (77 °F)
+/-52 segundos por mes
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
10 días
Puertos de comunicación
Ethernet
10/100BASE-TX RJ45 dual
USB
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
  
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
RS-485
Puerto de 2 hilos, 5,0 V CC
Comunicaciones
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
Perfil BACnet
BACnet Building Controller (B-BC), AMEV AS-B
Certificación BACnet
Certificación BTL (BTL Listing a , WSPCert)
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL para los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International.
Modbus
Modbus TCP, cliente y servidor
  
Serial, RS-485, principal o secundario
TCP
Binario, puerto fijo, 4444
HTTP
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
HTTPS
Cifrado TLS 1.2, 1.1 y 1.0, puerto configurable, predeterminado 443
SMTP
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
SMTPS
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
SNMP
versión 3
  
Supervisión de redes utilizando sondeos y trampas
  
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
CPU
Frecuencia
333 MHz
Tipo
SPEAr320S, ARM926 core
DDR2 SDRAM
256 MB
Memoria eMMC
4 GB
Copia de seguridad de memoria
Sí, sin batería, sin mantenimiento
Pantalla
Resolución de pantalla
128 x 64 píxeles
Tamaño de la pantalla
36 An x 17 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
Tipo de pantalla
LCD monocromática de FSTN, retriluminación en blanco transflectiva
Números de referencia
Controlador SmartX AS-B-24
SXWASB24X10001
Controlador SmartX AS-B-24H
Incluye pantalla
SXWASB24H10001
Controlador SmartX AS-B-36
SXWASB36X10001
Controlador SmartX AS-B-36H
Incluye pantalla
SXWASB36H10001
Kit conector de AS-B (incluye bloques de terminales)
SXWASBCON10001
AS-B Kit de instalación
SXWASBINS10001
Opciones de ampliación
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Para usar solo con un sevidor SmartX
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usa y presta servicio a un SmartX server
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usa y presta un servicio y crea un registro del historial de tendencias para un SmartX server
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional
Para un SmartX Server
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP
Para un SmartX Server
SXWSWSNMPX0001
SW-SMART-CONNECT, licencia de implementación de conector inteligente
Para la implementación de un conector inteligente
SXWSWSCDL100001
SW-ASDBTS-1, opción de conexión TimescaleDB
Para un SmartX Server
SXWSWASDBXS001
SW-ASMQTT-1, Opción de publicación de MQTT
Para un SmartX server (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
SXWSWMQTTXRW01
Requisitos de software
Opción de almacenamiento externo de registros
PostgreSQL 11.0 y posterior
  
TimescaleDB 1.2 y posterior
Las pruebas del control de calidad han sido realizadas por Schneider Electric con TimescaleDB y PostgreSQL instalados de forma nativa en Windows 10, Windows Server 2012 y Windows Server 2016. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación.
Entradas/salidas universales, Ua y Ub
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
12 Ua, de Ua1 a Ua12
  
4 Ub, de Ub1 a Ub4
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
20 Ua, de Ua1 a Ua20,
  
8 Ub, de Ub1 a Ub8
Valores nominales máximos absolutos
-0,5 a +24 VCC
Resolución de convertidor A/D
16 bits
Entradas digitales
Rango
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
120 ms
Entradas de contador
Rango
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
20 ms
Frecuencia máxima
25 Hz
Entradas supervisadas
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
Combinaciones de interruptores controladas
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
Rango de resistores
1 a 10 kohm
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 %
Entradas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
Resolución
0,5 mV
Impedancia
100 kohm
Entradas de corriente
Rango
0 a 20 mA
Precisión
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
Resolución
1 μA
Impedancia
47 ohm
Entradas resistivas
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistencia en ohmios
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistencia en ohmios
Entradas de temperatura (termistores)
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Termistores compatibles
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (I/NET)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD con derivación de 11k)
10 kohm linealizados
Satchwell D?T
10 kohm linealizados
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisión de medida
20 kohm
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm linealizados
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Temperatura de RTD
RTD compatibles
Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000 y JCI-Ni1000
Pt1000
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Precisión de medida
-50 a +70 °C: +/-0,5 °C (-58 a +158 °F: +/-0,9 °F)
  
70 a 150 °C: +/-0,7 °C (158 a 302 °F: +/-1,3 °F)
Ni1000
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Precisión de medida
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
LG-Ni1000
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Precisión de medida
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
JCI-Ni1000
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Precisión de medida
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
Cableado de temperatura de RTD
Resistencia máxima de cableado
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
Capacitancia máxima de cableado
60 nF
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m.
RTD resistivo
1000 ohmios
Rango
500 to 2.200 ohmios
  
Incluida resistencia de cableado
Precisión de medida
+/-(0,2 + 1,5 x 10 -3 x R) ohmios
R = resistencia en ohmios
Resolución
0,1 ohmios
Cableado RTD resistivo
Capacitancia máxima de cableado
60 nF
Salidas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-60 mV
Resolución
10 mV
Resistencia de carga mínima 
5 kohm
Rango de carga 
-1 a +2 mA 
Entradas digitales, DI
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
4, de DI1 a DI4
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
0
Valores nominales máximos absolutos
-0,5 a +24 VCC
Entradas digitales
Rango
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
120 ms
Entradas de contador
Rango
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
20 ms
Frecuencia máxima
25 Hz
Salidas de relé, DO
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
4, de DO1 a DO4
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
4, de DO1 a DO4
Especificación de contacto
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
Tipo de interruptor
Relé de forma A
  
Un polo, unipolar
  
Normalmente abierto
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
3000 VCA
Vida cíclica (carga resistiva)
Al menos 100.000 ciclos
Anchura de impulso mínima
100 ms
Salidas de triac, DO
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
0
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
4, de DO5 a DO8
Capacidad nominal de salida
Máx. 0,8 A
Voltaje
24 VAC +/-20 %
Comunes
COM1 para DO5 y DO6
  
COM2 para DO7 y DO8
Los terminales comunes COM1 y COM2 se pueden conectar a 24 V CA o a masa.
Voltaje común, salida de lado alto
24 VCA
Voltaje común, salida de lado bajo
0 VAC (Tierra)
Anchura de impulso mínima
100 ms

Terminales

 
action_zoom_plus_stroke Modelo de servidor SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
Figura: Modelo de servidor SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
 
action_zoom_plus_stroke Modelo de servidor SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
Figura: Modelo de servidor SmartX AS-B con 36 puntos de E/S

Para proteger de excesos de corriente que podría producir el cableado inductor, siga estas instrucciones:

  • Conecte el terminal de RET 4 o 5 a una vía de masa de señal/chasis común en el panel de control con un tamaño de 2,5 mm² (13AWG ) o un cable más largo. El hilo debe tener una capacidad de corriente superior o igual a 16 A.

  • Los servidores SmartX AS-B con 24 puntos de E/S tienen más terminales RET para la conexión de los retornos de E/S, de forma que la vía de masa de señal/chasis común es opcional y puede no ser necesaria.

  • Las fuentes de alimentación de 24 VCC individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.

Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia de Hardware.

  • Enterprise Server
  • Reports Server
  • WorkStation