earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : AS-B
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 3.3
01/04/2022
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Serveur SmartX AS-B

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications arrow1_rotationConnexions
 
action_zoom_plus_stroke  Serveur SmartX AS-B
Figure : Serveur SmartX AS-B

Introduction

Au cœur de toute solution EcoStruxure Building Operation réside un serveur SmartX, tel qu'un serveur SmartX AS-B. Le serveur SmartX AS-B exécute des fonctions clés, telles que logique de contrôle, journalisation des tendances et la supervision des alarmes, fournit E/S intégrée, et prend en charge la communication et la connectivité avec les bus de terrain. L’intelligence distribuée de la solution EcoStruxure Building Operation aide à assurer la tolérance aux défaillances détectées, et fournit une interface utilisateur riche au travers des WorkStations et des WebStations.

Caractéristiques

Le serveur SmartX AS-B est un dispositif puissant avec source d'alimentation et E/S intégrées, AS-B peut opérer comme un serveur autonome à l'aide de son E/S intégrée, et également contrôler et gérer les périphériques de bus de terrain. Au sein des petites installations, le serveur SmartX AS-B agit en serveur autonome, avec ses propres modules d’E/S, dans un espace réduit. Dans les installations de tailles moyenne ou importante, les fonctionnalités sont distribuées sur de multiples serveurs SmartX communiquant sous TCP/IP.

Hub de communication

Le serveur SmartX AS-B, capable de coordonner les trafics amont et aval, peut vous présenter ses données directement, ou les présenter à d’autres serveurs du site via le réseau. Le serveur SmartX AS-B peut exécuter plusieurs programmes de commande, gérer les E/S intégrées, les alarmes, les utilisateurs, les horaires, les archivages de tendance, et communiquer sous de multiples protocoles. Par conséquent, ces différentes tâches sont exécutées de manière autonome et restent fonctionnelles en cas d'interruption de réseau ou d’incident sur les autres serveurs ou équipements EcoStruxure de terrain.

Modèles

Le serveur SmartX AS-B est proposé en quatre modèles avec différents nombres de point d'E/S et mélange d'E/S.

Modèle

Points E/S

AS-B-24

24

AS-B-24H

24

AS-B-36

36

AS-B-36H

36

Les serveurs SmartX AS-B comportant un « H » dans leur nom de produit sont équipés d'un écran pour régulation de sortie.

Les serveurs SmartX AS-B à 36 points d'E/S affichent les mêmes caractéristiques en matière de faible encombrement que les serveurs SmartX AS-B à 24 points d'E/S.

Mélange versatile et flexible de points E/S

Le serveur SmartX AS-B propose différents types de points d'E/S correspondant à la plupart des types d'applications HVAC. La plupart des points d'E/S sont des entrées/sorties universelles, hautement flexibles et pouvant être configurées en tant qu'entrées ou sorties.

Types de serveurs SmartX AS-B à 24 points d'E/S :

  • 12 entrées/sorties universelles, type Ua

  • 4 entrées/sorties universelles, type Ub

  • 4 entrées numériques

  • 4 sorties de relais

Types de serveurs SmartX AS-B à 36 points d'E/S :

  • 20 entrées/sorties universelles, type Ua

  • 8 entrées/sorties universelles, type Ub

  • 4 sorties Triac

  • 4 sorties de relais

Entrées/Sorties universelles

Les entrées/sorties universelles sont utilisées pour tous les points de température, pression, débit, états et types de points similaires dans un système de contrôle de bâtiment.

Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées pour la lecture de plusieurs types différents d'entrées :

  • Numérique

  • Comptage

  • Supervisé

  • Tension

  • Courant (Ub uniquement)

  • Température

  • Résistif

  • Température RTD à 2 fils

  • Entrée résistive RTD à 2 fils

En tant qu'entrées de comptage, les entrées/sorties universelles sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques. En tant qu'entrées RTD, elles sont idéales pour les points de température dans un système de contrôle de bâtiment. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.

Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.

Les entrées/sorties universelles sont capables de prendre en charge les sorties analogiques de tensions de sortie types. Ainsi, les entrées/sorties universelles peuvent prendre en charge toute un gamme de produits, tels que des actionneurs.

Entrées numériques

Les entrées digitales peuvent être utilisées pour la surveillance de multiples entrées de type contact sec, dans le cadre d’applications de surveillance d’alarme, d’états d’équipement et de comptage. En tant qu'entrées de comptage, les entrées digitales sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques.

Sorties de relais

Les sorties relais prennent en charge les types de points digitaux à contacts simples. Les relais à contacts simples sont conçus pour supporter des applications pilotant des charges.

Sorties Triac

Les sorties Triac peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 VCA pour les charges externes telles que actionneurs, relais ou indicateurs. Les modules Triac sont silencieux et ne sont pas affectés par l'usure de contact des relais.

Expansion des E/S

Pour les applications exigeant plus de ressources E/S, les modules IP-IO / contrôleur SmartX IP fournissent un mélange de points d'E/S pour n'importe quelle application. Pour plus d'informations, consultez la Fiche technique du module IP-IO / contrôleur SmartX IP.

Fonction de régulation manuelle

Les serveurs SmartX AS-B comportant un "H" dans le nom de produit sont équipés d'un écran LCD et de clés afin de prendre en charge le contrôle manuel de régulation des sorties analogiques et numériques. Cette fonction vous permet de réguler manuellement les sorties pour des tests, la mise en service ou la maintenance de l'équipement.

La visualisation de l'état de dérogation sur EcoStruxure Building Operation WorkStation et WebStation permet d'améliorer la surveillance et de fiabiliser davantage le contrôle.

Source d'alimentation intégrée

Le dispositif dispose d’une source d’alimentation intégrée prenant en charge une puissance d’entrée de 24 VAC ou 24 VDC. L'entrée principale CA/CC (L/+ et N/-) est isolée galvaniquement du circuit électronique. Cette isolation supprime les risques liés aux fuites de terre.

Multiples options de connectivité

Un serveur SmartX AS-B dispose de plusieurs ports, lui permettant de communiquer avec une gamme étendue d’équipements et de serveurs, sous différents protocoles.

Un serveur SmartX AS-B est doté des ports suivants :

  • Deux ports Ethernet 10/100

  • Un port RS-485

  • Un port de dispositif USB

  • Un port hôte USB

Le premier port Ethernet est dédié au réseau du site. Le deuxième port Ethernet est entièrement configurable. Le deuxième port peut être configuré pour prolonger le réseau du site afin de raccorder différents dispositifs et clients. Autre possibilité : configurer le deuxième port en tant que réseau distinct, ce qui permet au port d'héberger un réseau privé ou d'agir en tant que client pour le réseau d'un deuxième site. Si le deuxième port n'est pas utilisé, il peut être désactivé.

Le port de dispositif USB vous permet de mettre à jour le serveur SmartX AS-B et de le gérer via Device Administrator.

À l'aide d'un adaptateur USB Ethernet, vous pouvez brancher un ordinateur portable au port hôte USB et utiliser Device Administrator, WorkStation, ou WebStation pour mettre à jour, configurer et accéder au serveur SmartX AS-B. Le port hôte USB peut également être utilisé pour alimenter l'adaptateur SmartX Zigbee et communiquer avec celui-ci.

Prise en charge de réseau sans fil Zigbee

La connectivité sans fil Zigbee TM peut être activée pour le serveur SmartX via l'adaptateur SmartX Zigbee connecté au port USB hôte. Le serveur SmartX peut augmenter son nombre de points via le réseau sans fil Zigbee et conférer une certaine flexibilité à vos applications. Pour plus d'informations sur l'adaptateur SmartX Zigbee et les dispositifs sans fil pris en charge, voir la fiche de spécifications de l'adaptateur SmartX Zigbee.

Authentification et autorisations

EcoStruxure Building Operation offre un système d'autorisation puissant, facile à gérer, flexible et qui s'adapte à des systèmes de toutes envergures. Le système de connexion exige un degré d'authentification élevé. L'authentification a lieu par rapport au système de gestion des comptes intégré ou aux domaines Windows Active Directory. Le système de gestion de compte intégré permet à un administrateur d’appliquer les règles de mot de passe qui respectent des directives de cybersécurité rigoureuses. Lors de l'utilisation de Windows Active Directory, les frais d'administration sont moindres car il n'est pas nécessaire de gérer les utilisateurs dans différents répertoires.

Interface WorkStation/WebStation

L’expérience utilisateur est similaire quel que soit le serveur EcoStruxure Building Operation auquel est connecté l’utilisateur Celui-ci peut se connecter directement à un serveur SmartX AS-B pour configurer, mettre en service et superviser le serveur SmartX AS-B, ainsi que ses modules d’E/S intégrés et ses dispositifs du bus terrain. Consulter les fiches de spécifications WorkStation et WebStation pour de plus amples détails.

Support natif des protocoles ouverts du bâtiment

Une caractéristique essentielle de d'EcoStruxure Building Operation est la prise en charge de standards ouverts. Le serveur SmartX AS-B peut communiquer de manière native avec deux des standards les plus répandus dans la gestion de bâtiments : BACnet et Modbus.

Prise en charge native BACnet certifiée BTL

Un serveur SmartX AS-B communique directement avec les réseaux BACnet/IP et BACnet MS/TP. Les serveurs SmartX AS-B sont certifiés BTL en tant qu’automates de gestion de bâtiment BACnet (B-BC), à savoir le profil de dispositif BACnet le plus avancé. Cette configuration donne accès à une gamme étendue de dispositifs BACnet, fabriqués par Schneider Electric ou d’autres fournisseurs. Des informations à jour sur les versions firmware certifiées BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International. Un serveur SmartX AS-B peut également assurer la fonction de répéteur BBMD (BACnet Broadcast Management Device) pour gérer des systèmes BACnet répartis sur plusieurs sous-réseaux IP.

Prise en charge native de Modbus

Le serveur SmartX AS-B supporte les configurations Maître et Esclave Modbus RS-485, ainsi que client et serveur Modbus TCP. Cette fonctionnalité donne accès à des produits de tierces parties ainsi qu'à la gamme étendue de produits Schneider Electric communiquant sous protocole Modbus, tels que compteurs électriques, onduleurs, disjoncteurs, et contrôleurs d’éclairage.

Assistance services Web

Le serveur SmartX AS-B prend en charge l'utilisation de services web basés sur des normes ouvertes telles que SOAP et REST, afin de connecter des données dans la solution EcoStruxure Building Operation. L'utilisation de données entrantes de tierces parties (prévisions de températures, coûts de consommation énergétique) sur le web afin de déterminer les modes des sites, les calendriers et la programmation.

Assistance EcoStruxure Web Services

Les services web EcoStruxure, qui représentent la norme de services web de Schneider Electric, font l'objet d'une prise en charge native dans les serveurs EcoStruxure BMS. Les services web EcoStruxure offrent des fonctions supplémentaires entre les systèmes conformes, que ce soit au sein de systèmes Schneider Electric ou d'autres systèmes autorisés. Ces fonctions incluent la navigation dans les répertoires du système, la lecture/écriture des valeurs actuelles, la réception et reconnaissance d'alarmes et les données d'archivages de tendances historiques. EcoStruxure Web Services exigent un identifiant et un mot de passe pour se connecter au système.

Prise en charge du protocole MQTT IoT

Enterprise Server et les serveurs SmartX prennent en charge le protocole MQTT en tant qu'option pour la publication d'informations sur les autres systèmes. MQTT est un protocole de transport de messagerie qui a gagné en popularité au cours de ces dernières années. Peu encombrant, peu gourmand en largeur de bande et simple d'utilisation : le partenaire idéal pour les communications M2M et IoT. Le protocole MQTT permet à Enterprise Server et aux serveurs SmartX de publier des valeurs sur d'autres systèmes via un serveur ou un broker MQTT (par exemple : Amazon, Microsoft ou IBM).

Option de stockage sur fichier journal externe

Les serveurs EcoStruxure BMS peuvent être configurés pour un stockage automatique de toutes les données d'historique, de journaux de tendances, des journaux d'événements et d'actions utilisateur dans une grande base de données ouverte et éprouvée. Dans le cas où les données doivent être disponibles durant des périodes plus longues, un stockage de journal externe peut être intégré à l'EcoStruxure BMS sans qu'aucune tâche d'ingénierie complexe ne soit nécessaire. La base de données TimescaleDB, conçue sur PostgreSQL, est prise en charge. La capacité est limitée uniquement par la taille du support de stockage sélectionné.

Les visualiseurs intégrés aux clients EcoStruxure Building Operation et la fonctionnalité de rapports intégrée ont accès en mode natif aux données présentes dans le dispositif de stockage de journal externe. Aucun autre logiciel n'est disponible pour accéder aux données pendant toute la durée de la période de rétention. En raison de la nature ouverte de PostgreSQL, tout logiciel d'analyse que vous utilisez déjà a accès à ces données. La plupart des outils de génération de rapports prennent PostgreSQL en charge en mode natif.

L'extension TimescaleDB pour PostgreSQL permet d'optimiser la solution pour les données horodatées. Elle est parfaitement adaptée aux données historiques d'EcoStruxure Building Operation.

Le système dispose d'une architecture hautement flexible. Tous les serveurs EcoStruxure BMS ont un accès en lecture et en écriture à la même base de données TimescaleDB. Différentes bases de données peuvent également être utilisées.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Processeur de journaux pour personnaliser le traitement des données de tendance à des fins d'affichage dans des graphiques ou sur les tableaux de bord et d'inclusion dans des rapports. Le processeur de journaux permet de procéder à des calculs avancés pour un ou plusieurs journaux de tendance et valeurs de point.

Exemples de calculs avancés :

  • Uniformisation de l'usage énergétique

  • Résumés et compteurs divisionnaires virtuels

  • Calcul de la température cinétique moyenne

  • Conversions d'unité

  • Moyenne, maximum et minimum sur des périodes personnalisées

La sortie du processeur de journal peut être enregistrée dans la base de données, y compris au niveau du stockage externe des journaux ou calculée automatiquement à la demande.

Rapports

Les serveurs EcoStruxure BMS intègrent une fonctionnalité permettant de générer des rapports basiques, capable de générer des rapports dans n'importe quel format de texte et XLSX sans dépendre d'aucun logiciel externe. Les rapports aux formats XLSX peuvent être enrichis grâce à des fonctionnalités avancées telles que des formules, un formatage conditionnel, des graphiques et des lignes d'étincelle.

Les rapports peuvent être générés selon un calendrier, en cas d'événement d'alarme ou autre situation, et le résultat peut être communiqué par e-mail ou écrit sur un fichier.

Outils de configuration en mode Objet et Script

Aspect unique dans notre industrie, les serveurs EcoStruxure Building Operation disposent de deux modes de programmation, Script et Blocs Fonctionnels. Cette souplesse garantit qu'un mode de programmation adapté pourra être choisi pour l’application.

Mémoire eMMC pour données et sauvegarde

Le serveur SmartX est doté d'une mémoire eMMC de 4 Go permettant, par exemple, le stockage de l'application, des données d'historique et de sauvegarde. Les utilisateurs peuvent également effectuer des sauvegardes ou restaurations du serveur SmartX à partir d’une ressource de stockage réseau ou sur PC. Enterprise Server peut également effectuer des sauvegardes planifiées des serveurs SmartX associés vers des ressources de stockage réseau, offrant ainsi un niveau de protection supérieur.

Adapté à un environnement informatisé

Les serveurs ExoStruxure BMS communiquent en s'appuyant sur les normes des réseaux. Cet environnement garantit des installations faciles, une gestion simple et des transactions plus sécurisées.

Prise en charge TLS

La communication entre les clients et les serveurs EcoStruxure Building Operation peut être cryptée à l’aide du protocole Transport Layer Security (TLS 1.2). Les serveurs sont expédiés avec un certificat auto-signé par défaut. Les certificats de serveur de la Commercial Certification Authority (CA) sont pris en charge de façon à réduire le risque d'attaques informatiques malveillantes. L'utilisation de communications cryptées peut être appliquée pour l'accès à WorkStation et WebStation.

Protocoles pris en charge
  • Adressage IP

  • Communications TCP

  • DHCP pour la configuration facile de réseaux

  • DNS pour une recherche d'adresses en toute simplicité

  • HTTP/HTTPS - Accès Internet au travers d'un pare-feu, autorisant les accès distants sécurisés

  • NTP (Network Time Protocol) pour la synchronisation globale des horloges de tout le système

  • SMTP/SMTPS avec support pour authentification basée sur SSL/TLS permet d'envoyer des messages e-mail déclenchés par programmation ou alarme

  • SNMP pour la supervision du réseau et la réception des alarmes d’application dans les outils de gestion du réseau désignés

Montage simple sur rail DIN

Les bases se verrouillent simplement par pression, facilitant le montage en armoire. Le dispositif de verrouillage comporte un dispositif de déverrouillage rapide facilitant l’extraction depuis le rail DIN.

Borniers amovibles

Les serveurs SmartX AS-B utilisent des borniers enfichables, faciles à installer et à retirer du dispositif. Les borniers sont livrés avec le dispositif.

Gestion optimisée du câblage

Les terminaux d'entrée et de sortie sont clairement étiquetés. Le logiciel EcoStruxure Building Operation WorkStation permet de créer des étiquettes personnalisées pour un serveur SmartX AS-B.

Protection

Les composants de protection des entrées/sorties universelles, des entrées numériques et sorties triac les protègent contre les événements transitoires de surtension de courte durée. Les entrées/sorties universelles configurées comme entrées de courant (Ub uniquement) sont dotées d'une protection contre les surintensités. Les entrées/sorties universelles configurées comme sorties de tension ont des limites de courant qui les protègent contre un court-circuit permanent à la masse.

Spécifications

Entrée CA
Tension nominale
24 Vca
Plage de tension de fonctionnement
+/- 20 %
Fréquence
50/60 Hz
Courant maximum
0.5 A rms
Transformateur recommandé
≥15 VA
Entrée CC
Tension nominale
24 à 30 Vcc
Plage de tension de fonctionnement
21 à 33 Vcc
Consommation maximale
10 W
Environnement
Temp. ambiante, fonctionnement
0 à 50 °C
Temp. ambiante, stockage
-20 à +70 °C
Humidité maximale
95 % HR hors condensation
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94-5VB
Boîtier
PC/ABS
Indice de protection contre les infiltrations
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions
198 W x 110 H x 64 D mm
 
action_zoom_plus_stroke
Poids, blocs terminaux inclus
0.504 kg a
a) Le poids inclut l'écran et les clés, qui pèsent 0.022 kg.
Poids, blocs terminaux exclus
0.420 kg a
a) Le poids inclut l'écran et les clés, qui pèsent 0.022 kg.
Conformités règlementaires
Emissions
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
Immunité
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Normes de sécurité
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US Listed
Produit
EN 50491-1
Horloge RTC
Précision en mode d'exécution
Serveur NTP
Précision en mode de sauvegarde à 25 °C (77 °F)
+/-52 secondes par mois
Durée de sauvegarde, à 25 °C
10 jours
Ports de Communication
Ethernet
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 port USB 2.0 Dispositif (mini-B)
  
1 port USB 2.0 Hôte (type A), 5 Vc.c., 2,5 W
RS-485
Port dual 2-wire, biais 5.0 VDC
Communications
BACnet
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
Profil BACnet
BACnet Building Controller (B-BC), AMEV AS-B
Authentification BACnet
Authentification BTL (Liste BTL a , WSPCert)
a) Des informations à jour sur les versions firmware certifiées BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International.
Modbus
TCP Modbus, client et serveur
  
Série, RS-485, maître ou esclave
TCP
Binaire, port fixe, 4444
HTTP
Non-binaire, port configurable, défaut 80
HTTPS
Crypté avec prise en charge de TLS 1.2, 1.1 et 1.0, port configurable par défaut 443
SMTP
Envoi courriel, port configurable, défaut 25
SMTPS
Envoi courriel, port configurable, défaut 587
SNMP
version 3
  
Supervision du réseau à l'aide d'une fonction d'interrogation et de trappe
  
Application de distribution des alarmes par trappe
CPU
Fréquence
333 MHz
Type
SPEAr320S, ARM926 core
DDR2 SDRAM
256 MB
Mémoire eMMC
4 Gio
Sauvegarde mémoire
Oui, sans piles, sans maintenance
Écran
Résolution d'affichage
128 x 64 pixels
Taille de l'écran
36 x 17 mm (l x H)
Type d'écran
Monochrome LCD FSTN, rétroéclairage couleur blanche
Références
Contrôleur SmartX AS-B-24
SXWASB24X10001
Contrôleur SmartX AS-B-24H
Inclut l'écran
SXWASB24H10001
Contrôleur SmartX AS-B-36
SXWASB36X10001
Contrôleur SmartX AS-B-36H
Inclut l'écran
SXWASB36H10001
Kit connecteur AS-B (inclut blocs terminaux)
SXWASBCON10001
Kit installeur AS-B
SXWASBINS10001
Options additionnelles
SW-EWS-1, option services web EcoStruxure (temps d'exécution)
Consommation uniquement pour un serveur SmartX
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2, option services web EcoStruxure (temps d'exécution)
Service et consommation pour un serveur SmartX
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3, option services web EcoStruxure (temps d'exécution)
Service et consommation, plus données de archivages de tendances historiques pour un serveur SmartX
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1, option services web (Consommation générique)
Pour un serveur SmartX
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1, Notifications d'alarmes par le biais de l'option SNMP
Pour un serveur SmartX
SXWSWSNMPX0001
SW-SMART-CONNECT, licence de déploiement Smart Connector
Pour un déploiement de Smart Connector
SXWSWSCDL100001
Option de connexion SW-ASDBTS-1, TimescaleDB
Pour un serveur SmartX
SXWSWASDBXS001
SW-ASMQTT-1, Option de publication MQTT
Pour un serveur SmartX (non requis si l'Enterprise Server parent dispose d'une licence)
SXWSWMQTTXRW01
Logiciels requis
Option de stockage sur fichier journal externe
PostgreSQL 11.0 et version ultérieure
  
TimescaleDB 1.2 et version ultérieure
Schneider Electric a procédé à des tests d'assurance qualité avec TimescaleDB et PostgreSQL installés de façon native sous Windows 10, Windows Server 2012, 2016 et 2019. Schneider Electric n'a testé aucun autre scénario de déploiement.
Entrées/Sorties universelles, Ua et Ub
Canaux, serveurs SmartX AS-B à 24 points d'E/S
12 Ua, Ua1 à Ua12
  
4 Ub, Ub1 à Ub4
Canaux, serveurs SmartX AS-B à 36 points d'E/S
20 Ua, Ua1 à Ua20,
  
8 Ub, Ub1 à Ub8
Valeurs nominales maximales absolues
-0,5 à +24 VDC
Résolution convertisseur A/D
16 bits
Entrées numériques
Plage
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC, courant de mouillage typique 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
120 ms
Comptage
Plage
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC, courant de mouillage typique 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
20 ms
Fréquence maximale
25 Hz
Entrées supervisées
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
Combinaisons de commutateurs surveillées
Série seulement, parallèle seulement, et série/parallèle
Plage de résistance
1 à 10 kohm
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 %
Entrées tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
Résolution
0,5 mV
Impédance
100 kohm
Entrées analogique - courant
Plage
0 à 20 mA
Précision
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
Résolution
1 μA
Impédance
47 ohms
Entrées résistives
Précision de 10 ohms à 10 kohms
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Résistance en ohm
Précision de 10 kohm à 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Résistance en ohm
Entrées température (thermistances)
Plage
-50 à +150 °C
Thermistances supportées
Honeywell
20 kohm
Type I (Continuum)
10 kohm
Type II (I/NET)
10 kohm
Type III (Satchwell)
10 kohm
Type IV (FD)
10 kohm
Type V (FD avec dérivation 11k)
Linéarisée 10 kohms
Satchwell D?T
Linéarisée 10 kohms
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Précision de mesure
20 kohm
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
  
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
  
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
  
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
Linéarisée 10 kohms
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
  
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
  
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
1 kohm
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
Température RTD
RTD pris en charge
Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000 et JCI-Ni1000
Pt1000
Plage
-50 à +150 °C
Précision de mesure
-50 à +70 °C : +/-0,5 °C
  
70 à 150 °C : +/-0,7 °C
Ni1000
Plage
-50 à +150 °C
Précision de mesure
+/-0,5 °C
LG-Ni1000
Plage
-50 à +150 °C
Précision de mesure
+/-0,5 °C
JCI-Ni1000
Plage
-50 à +150 °C
Précision de mesure
+/- 0,5 °C
Câblage température RTD
Résistance maximale des câbles
20 ohms/câble (40 ohms total)
Capacitance maximale du câble
60 nF
La résistance et la capacitance du câble correspondent généralement à 200 mètres de câble.
RTD résistif
1 000 ohms
Plage
500 à 2 200 ohms
  
Y compris la résistance de câblage
Précision de mesure
+/-(0,2 + 1,5 x 10 -3 x R) ohms
R = Résistance en ohm
Résolution
0,1 ohm
Câblage résistif RTD
Capacitance maximale du câble
60 nF
Sorties analogiques - tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-60 mV
Résolution
10 mV
Résistance de charge minimale
5 kohm
Plage de charge
-1 à +2 mA
Entrées numériques, EN
Canaux, serveurs SmartX AS-B à 24 points d'E/S
4, DI1 à DI4
Canaux, serveurs SmartX AS-B à 36 points d'E/S
0
Valeurs nominales maximales absolues
-0,5 à +24 VDC
Entrées numériques
Plage
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC, courant de mouillage typique 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
120 ms
Comptage
Plage
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC, courant de mouillage typique 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
20 ms
Fréquence maximale
25 Hz
Sorties de relais, DO
Canaux, serveurs SmartX AS-B à 24 points d'E/S
4, DO1 à DO4
Canaux, serveurs SmartX AS-B à 36 points d'E/S
4, DO1 à DO4
Capacité nominale du contact
250 VCA/30 VCC, 2 A, Service pilote (C300)
Type de commutateur
Relais contact simple
  
Unipolaire unidirectionnel
  
Normalement ouvert
Contact d'isolation à la masse du système
3000 VCA
Cycle de vie (Charge résistive)
Au moins 100 000 cycles
Largeur d'impulsion minimum
100 ms
Sorties Triac, DO
Canaux, serveurs SmartX AS-B à 24 points d'E/S
0
Canaux, serveurs SmartX AS-B à 36 points d'E/S
4, DO5 à DO8
Puissance de sortie
Max. 0,8 A
Tension
24 Vca +/-20 %
Communs
COM1 pour DO7 et DO8
  
COM2 pour DO7 et DO8
Les bornes communes COM1 et COM2 peuvent être connectées à l'alimentation 24 V c.a. ou à la masse.
Voltage commun, sortie high-side
24 Vca
Voltage commun, sortie low-side
0 Vca (masse)
Largeur d'impulsion minimum
100 ms

Connexions

 
action_zoom_plus_stroke Modèle de serveur SmartX AS-B avec 24 points d'E/S
Figure : Modèle de serveur SmartX AS-B avec 24 points d'E/S
 
action_zoom_plus_stroke Modèle de serveur SmartX AS-B avec 36 points d'E/S
Figure : Modèle de serveur SmartX AS-B avec 36 points d'E/S

Pour vous protéger contre les surintensités pouvant être produites par le câblage, procédez comme suit :

  • Connectez le terminal RET numéro 4 ou 5 à un rail châssis/signal terre commun dans le panneau de commande à l’aide d’un câble de 2,5 mm² (13 AWG) ou de calibre supérieur. Le courant nominal du câble doit être supérieur ou égal à 16 A.

  • Les serveurs SmartX AS-B avec 24 points E/S ont plus de terminaux RET pour la connexion des retours E/S, ainsi le rail châssis/terre commun est optionnel et peut ne pas être nécessaire.

  • Les sources d'alimentation individuelles de 24 VCC doivent avoir une intensité limitée à un maximum de 4 A pour les installations homologuées UL et limitée à 6 A dans les autres zones.

Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.

  • Enterprise Server
  • Reports Server
  • WorkStation