SmartStruxure 解决方案的核心是一台 SmartStruxure 服务器设备,比如 AS-B。AS-B 执行关键功能,比如控制逻辑、趋势记录和报警监测,提供内置 I/O并支持 和现场总线的通信和连接。SmartStruxure 解决方案的分布智能确保系统中的容错并为 WorkStation 和 WebStation 提供功能齐全的用户界面。
强大的 AS-B 设备内置了电源和 I/O。AS-B 能使用其内置 I/O 作为独立服务器,并可监视和管理现场总线设备。在小型装置中,嵌入式 AS-B 设备可充当独立服务器,安装在一个小面积内。在中型和大型安装中,功能被分配到通过 TCP/IP 通信的多台 SmartStruxure 服务器设备上。
AS-B 可从其位置上方和下方协调流量,直接交付数据给您或现场的其他服务器。AS-B 可运行多个控制程序,管理内置 I/O、报警和用户,处理日程安排和记录,并使用多个协议进行通信。鉴于此,系统的大部分自主发挥功能并继续作为一个整体来运行,即便通信失败或个别 SmartStruxure 服务器或设备离线。
AS-B 有八种型号,配备不同的 I/O 点数和 I/O 组合。
模型 |
I/O 点 |
AS-B-24 |
24 |
AS-B-24H |
24 |
AS-B-24L |
24 |
AS-B-24HL |
24 |
AS-B-36 |
36 |
AS-B-36H |
36 |
AS-B-36L |
36 |
AS-B-36HL |
36 |
产品名称中带 “H” 的 AS-B 配有用于输出强制的显示器。
产品名称带有 “L” 的AS-B 不支持 Modbus、BACnet MS/TP 或BACnet/IP 设备的托管。RS-485 端口未使用。
AS-B 配有 36 I/O 点,大小同配 24 I/O 点的AS-B一样,但 I/O 点数高出百分之50.
AS-B 提供I/O 点类型的组合,匹配大部分 HVAC 应用类型。大部分 I/O 点具有高度灵活度,可配置为输入或输出。
配有 24 I/O 点的AS-B 有如下类型:
12 通用输入/输出,Ua 型
4通用输入/输出,Ub 型
4 数字输入
4 继电器输出
配有36 I/O 点的 AS-B有如下类型:
20通用输入/输出,Ua 型
8 通用输入/输出,Ub 型
4 Triac 输出
4 继电器输出
通用输入/输出端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。
通用输入/输出可配置成读取输入的几种类型:
数字
计数器
监测的
电压
电流(仅 Ub)
温度
电阻型
2 线 RTD 温度
2 线 RTD 电阻
通用输入/输出作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为 RTD 输入,它们适用于楼宇控制系统中的温度点。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和故障条件指示。
通用输入/输出能够支持类型电压输出的模拟输出。因此,通用输入/输出支持各种设备,比如执行器。
低本高效的数字输入可用于应用中多个干接触数字输入端的感应,比如设备状态监控或报警点监控。数字输入作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。
继电器输出支持数字 A 型点类型。A 型继电器适用于直接负载应用。
triac 输出可用于众多应用中,用于开关执行器、继电器、指示器等的 24 VAC 外部负荷。triac 静音无声,且比继电器更耐用。
名称中带有“H” 的 AS-B 配有 LCD 显示器和按键,以支持模拟和数字输出的手动强制控制。该功能使您可以手动强制进行设备测试、调试和维护的输出。
强制配置可通过用户界面读出,比如 楼宇管理系统工作站软件,以实现更精确的监控。
该设备的内置电源用于提供 24 VAC 或 24 VDC 输入电源。电源交流/直流输入(L/+ 和 N/-)与电子元件采取了电位隔离。这消除了因大地电流导致损坏的风险,并允许在不考虑极性匹配的情况下连接输入电源。
AS-B 有多个端口,它可以与各种协议、设备和服务器通信。
AS-B 有下列端口:
两个 10/100 以太网端口
一个 RS-485 端口
一个 USB 主机端口
一个 USB 设备端口
两个以太网端口连接到一个内置以太网交换机。其中一个端口应连接到站点网络。另一个端口可用于连接一个单一的工作站或 web 工作站、一个 Modbus TCP 设备,或一台 BACnet/IP 设备,但不是另一台 SmartStruxure 服务器。
USB 设备端口允许您使用设备管理器升级并与 AS-B 交互。USB 主机端口可用来为高级触摸显示屏提供电源和通信。
SmartStruxure 解决方案提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供最高标准的安全级别。验证根据内置用户帐户管理系统或 Windows 活动目录域来进行。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。
经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 SmartStruxure 服务器。用户可直接登录到 AS-B 来设计、调试、管理和监视楼宇服务器以及它的内置 I/O 模块和现场总线设备。更多信息参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
SmartStruxure 解决方案的基础之一是支持开放标准。AS-B 原生可与两个最流行的楼宇标准进行通信:BACnet 和 Modbus。
AS-B 可与 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 网络直接通信。AS-B 是 BTL 认证的 BACnet 楼宇控制器 (B-BC),是最为高级的 BACnet 设备设置文件。该功能提供访问施耐德电气和其他供应商提供的各种 BACnet 设备的能力。在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。AS-B 还可充当 BACnet 广播管理设备 (BBMD) 来促进横跨多个 IP 网络的 BACnet 系统。
AS-B 原生集成了 Modbus RS-485 主从配置,以及 Modbus TCP 客户端和服务器。这可允许全面访问通过 Modbus 协议通信的第三方产品和各种施耐德电气产品,比如功率计、UPS、断路器和照明控制器。
AS-B 支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 SmartStruxure 解决方案中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。
EcoStruxure Web Services 是施耐德电气的 Web 服务标准,受 AS-B 原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在施耐德电气还是其他授权系统中。这些功能包括系统路径浏览、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。EcoStruxure Web Services 是安全的。登录系统需要使用用户名和密码。
行业特有的 AS-B 拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性确保可为应用选择最佳的编程方法。
AS-B 拥有 4 GB eMMC 内存。其中 2 GB 用于应用程序和历史数据,另外 2 GB 专门用于备份存储。这确保了所有数据的安全性,避免损坏、丢失或意外编辑。用户还可手动备份或还原 AS-B 到 PC 或网络上的存储位置。通过企业服务器,用户可将关联的 AS-B 定期备份到网络存储器以获得更高的保护级别。
AS-BP 使用网络标准进行通信。这样可确保安装容易、管理简单、处理安全。
客户端和 SmartStruxure 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS 1.2) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。工作站和 web 工作站访问可强制采用加密通信。
IP 寻址(IPv6 就绪)
TCP 通信
DHCP/DNS,用于快速部署和地址查找
HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控
NTP(网络时间协议),用于整个系统的时间同步
SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息
SNMP,用于网络监测和指定网络管理工具中的应用程序报警接收
紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。
AS-B 采用可插拔接线端,易于在设备上安装和拆卸。 该接线端可另从施耐德电气订购。
输入和输出端均清楚标明。StruxureWare 楼宇管理系统工作站软件可为 AS-B 生成自定义成品标签。
通用输入和输出端的保护元件、数字输入以及 triac 输出可保护不受高压短时间瞬态事件的影响。通用输入/输出配置为电流输入(仅 Ub)时为保护过电流。通用输入/输出配置为电压输出时,具备电流限制,以防范永久性的对地短路。
交流输入 | |
标称电压
|
24 伏交流
|
工作电压范围
|
+/-20 %
|
频率
|
50/60 赫兹
|
最大电流
|
·2.5 安 rms
|
建议变压器额定值
|
≥15 VA
|
直流输入 | |
标称电压
|
24 ~ 30 伏直流
|
工作电压范围
|
21 ~ 33 伏直流
|
最大功耗
|
10 瓦
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
材质 | |
塑性等级
|
UL94-5VB
|
外壳
|
PC/ABS
|
外壳等级
|
IP 20
|
机械 | |
尺寸
|
198 宽 x 110 高 x 64 深 毫米 (7.8 宽 x 4.3 高 x 2.5 深英尺)
|
![]() |
|
重量包括接线端
|
0.504 公斤 (1.111 磅)
a
|
a) 该重量包括重量为 0.022 公斤(0.049 磅)的显示器和键盘。 | |
重量,不包括接线端
|
0.420 公斤 (0.926 磅)
a
|
a) 该重量包括重量为 0.022 公斤(0.049 磅)的显示器和键盘。 | |
机构合规 | |
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
安全
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US 列表
|
产品
|
EN 50491-1
|
实时时钟备份 | |
非精确,为 25 °C (77 °F)
|
每月 +/-52 秒
|
备份时间
|
10 天
|
通讯端口 | |
以太网
|
Dual 10/100BASE-TX RJ45
|
USB
|
USB 2.0,1 个设备端口 (mini-B) 和 1 主机端口(A 型)
|
RS-485
|
二线端口,偏差 5.0 VDC
|
通信 | |
BACnet
|
BACnet/IP 和 MS/TP,端口可配置,默认 47808
|
BTL B-BC(BACnet 楼宇控制器)
a
|
|
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。 | |
Modbus
|
Modbus TCP,客户端或服务器
|
串口,RS-485,主设备或从设备
|
|
TCP
|
二进制,端口固定,4444
|
HTTP
|
非二进制,端口可配置,默认 80
|
HTTPS
|
加密支持 TLS 1.2、1.1 和 1.0,端口可配置,默认 443
|
SMTP
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
|
SMTPS
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
|
SNMP
|
版本 3
|
利用轮询和自陷进行网络监测
|
|
利用自陷进行应用程序报警分布
|
|
CPU | |
频率
|
333 MHz
|
类型
|
SPEAr320S, ARM926 内核
|
DDR2 SDRAM
|
256 MB
|
eMMC 内存
|
4 GB
|
内存备份
|
是,无电池,免维护
|
显示屏 | |
显示屏分辨率
|
128 x 64 像素
|
显示屏尺寸
|
36.5 宽 x 17.6 高(毫米) (1.4 宽 x 0.7 高(英寸))
|
显示屏类型
|
FSTN 单色 LCD,白色半透反射式背光
|
物料号 | |
SmartX 控制器 ——AS-B-24
|
SXWASB24X10001
|
SmartX 控制器 ——AS-B-24H | |
包括显示器 | SXWASB24H10001
|
SmartX 控制器 ——AS-B-24L | |
不支持 Modbus、BACnet MS/TP 或 BACnet/IP 设备托管 | SXWASB24X10002
|
SmartX 控制器 ——AS-B-24HL | |
包括显示器 | |
不支持 Modbus、BACnet MS/TP 或 BACnet/IP 设备托管 | SXWASB24H10002
|
SmartX 控制器 ——AS-B-36
|
SXWASB36X10001
|
SmartX 控制器 ——AS-B-36H | |
包括显示器 | SXWASB36H10001
|
SmartX 控制器 ——AS-B-36L | |
不支持 Modbus、BACnet MS/TP 或 BACnet/IP 设备托管 | SXWASB36X10002
|
SmartX 控制器 ——AS-B-36HL | |
包括显示器 | |
不支持 Modbus、BACnet MS/TP 或 BACnet/IP 设备托管 | SXWASB36H10002
|
AS-B 接头套件(包括接线端)
|
SXWASBCON10001
|
AS-B 安装套件
|
SXWASBINS10001
|
附加选项 | |
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项 | |
仅一台 SmartStruxure 服务器的获取,无维护 | SXWSWEWSX00001
|
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项 | |
一台 SmartStruxure 服务器的发送和获取,无维护 | SXWSWEWSX00002
|
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项 | |
服务和消耗,加一台 SmartStruxure 服务器的历史趋势日志数据,无维护 | SXWSWEWSX00003
|
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项 | |
适用于一台 SmartStruxure 服务器,无维护 | SXWSWGWSX00001
|
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知 | |
适用于一台 SmartStruxure 服务器,无维护 | SXWSWSNMP00001
|
通用输入/输出,Ua 和 Ub | |
通道,AS-B 配 24 个 I/O 点
|
12 Ua, Ua1–Ua12
|
4 Ub, Ub1–Ub4
|
|
通道,AS-B 配 36个 I/O 点
|
20 Ua, Ua1–Ua20,
|
8 Ub, Ub1–Ub8
|
|
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
交流/直流转换器分辨率
|
16 位
|
数字输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
120 毫秒
|
计数器输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
最大频率
|
25 赫兹
|
监测输入 | |
5 伏电路,1 或 2 个电阻 | |
监视的开关组合 | 仅串联,仅并联,串联和并联
|
电阻范围
|
1 ~ 10 千欧
|
对于双电阻配置,每个电阻被假定为拥有相同的阻值 +/- 5 % | |
电压输入 | |
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
精度
|
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
|
分辨率
|
<0.5 毫伏
|
阻抗
|
100 千欧
|
电流输入 | |
范围
|
0 ~ 20 毫安
|
精度
|
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
|
分辨率
|
<1 微安
|
阻抗
|
47 欧姆
|
电阻输入 | |
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
10 ~ 60 千欧精度
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
温度输入(热敏电阻) | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
支持的热敏电阻 | |
Honeywell
|
20 千欧
|
第 I 类(连续)
|
10 千欧
|
第 II 类 (I/NET)
|
10 千欧
|
第 III 类 (Satchwell)
|
10 千欧
|
第 IV 类 (FD)
|
10 千欧
|
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
|
线性化 10 千欧
|
Satchwell D?T
|
线性化 10 千欧
|
Johnson Controls
|
2.2 千欧
|
Xenta
|
1.8 千欧
|
Balco
|
1 千欧
|
热敏电阻精度 | |
20 千欧
|
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
|
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
|
|
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
|
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
线性化 10 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
|
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
|
|
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
1 千欧
|
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
|
RTD 温度 | |
支持的 RTD
|
Pt1000、Pt1000、Ni1000 和 LG-Ni1000
|
Pt1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
精度
|
-50 ~ +70 °C: +/-0.5 °C (-58 ~ +158 °F: +/-0.9 °F)
|
70 ~ 150 °C: +/-0.7 °C (158 ~ 302 °F: +/-1.3 °F)
|
|
Ni1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
精度
|
+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)
|
LG-Ni1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
精度
|
+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)
|
RTD 温度布线 | |
最大导线电阻
|
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
|
最大导线电容
|
60 nF
|
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。 | |
RTD 电阻 | |
1,000 欧姆 | |
范围
|
500 ~ 2,200 欧姆
|
包含布线电阻
|
|
精度
|
+/-(0.2 + 1.5 x 10
-3
x R) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
复数
|
0.1 欧姆
|
RTD 电阻布线 | |
最大导线电容
|
60 nF
|
电压输出 | |
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
精度
|
+/-60 毫伏
|
复数
|
10 毫伏
|
最小负载阻值
|
5 千欧
|
负载范围
|
-1 ~ +2 毫安
|
数字输入,DI | |
通道,AS-B 配 24 个 I/O 点
|
4, DI1–DI4
|
通道,AS-B 配 36个 I/O 点
|
0
|
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
数字输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
120 毫秒
|
计数器输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
最大频率
|
25 赫兹
|
继电器输出,DO | |
通道,AS-B 配 24 个 I/O 点
|
4, DO1–DO4
|
通道,AS-B 配 36个 I/O 点
|
4, DO1–DO4
|
触点额定值
|
250 伏交流/30 伏直流,2 安,导向器负载 (C300)
|
开关类型
|
A 型继电器
|
单刀单掷
|
|
常开
|
|
系统接地隔离
|
3000 伏交流
|
循环寿命(电阻性负载)
|
至少 100,000 循环
|
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
Triac 输出,DO | |
通道,AS-B 配 24 个 I/O 点
|
0
|
通道,AS-B 配 36个 I/O 点
|
4, DO5–DO8
|
输出速率
|
最大 0.8 安
|
电压
|
24 ~ 30 伏交流
|
常用
|
COM1 用于 DO5 和 DO6
|
COM2 用于 DO7 和 DO8
|
|
常用接线端 COM1 和 COM2 可连接到 24 伏交流电或接地。 | |
常用电压,高压侧输出
|
0 伏
|
常用电压,低压侧输出
|
24 ~ 30 伏交流
|
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
为防止可能由现场接线产生的过载电流,请遵守以下指引:
使用尺寸为 2.5 平方毫米 (13 AWG) 或更大尺寸的线,将 RET 接线端数 4 或 5 连接到控制面板的常用底盘/信号地轨。该线的电流额定值必须大于或等于 16 安。
24 I/O 点的 AS-B 配有更多可连接 I/O 返回的 RET 接线端,因此常用底盘/信号地轨为可选项而非必选。
连接到现场的独立 24 VDC 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域最高为 6 安培。
如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。