earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: Registration Portal
Funzionalità: Registrazione
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
23/05/2018

Configuring Windows Firewall for Enterprise Server

You configure Windows Firewall for Enterprise Server to ensure that the Enterprise Server registration information is passed on to SmartStruxure server devices attached to it.

Mostra di più
action_close

La registrazione del sistema operativo di costruzione assicura di ottenere migliori servizi, garanzia e informazioni critiche sul sistema. Dopo aver registrato il sistema, è possibile ricevere e trasmettere informazioni tra i sistemi e i sistemi di Schneider Electric. Le informazioni di contatto e la posizione sono a disposizione per scopi di indagine e per offrire servizi e ulteriori aggiornamenti. Si può anche verificare se i dati di registrazione siano corretti.

È possibile registrare l'Enterprise Server e dispositivi server SmartStruxure stand-alone. Se un dispositivo server SmartStruxure stand-alone viene poi collegato all'Enterprise Server, le informazioni di registrazione del dispositivo server SmartStruxure verranno sovrascritte dalle informazioni di registrazione dell'Enterprise Server.

È possibile stabilire un rapporto primario e secondario per la registrazione del server SmartStruxure. Ad esempio, l'Enterprise Server e i tre dispositivi server SmartStruxure si trovano nello stesso sito. Invece di registrare singolarmente tutti i dispositivi server SmartStruxure, può essere stabilito un rapporto secondario e primario. L'Enterprise Server è l'oggetto principale e i tre dispositivi server SmartStruxure sono gli secondari. Con questo rapporto, le informazioni di registrazione sull'Enterprise Server si riflettono sui tre dispositivi server SmartStruxure.

È possibile registrare il sistema sia online sia offline attraverso Building Operation WorkStation. Solo un account per ciascun integratore di sistema (filiale/partner) e utente finale può essere associato ad un sistema. Gli altri account utente non potranno associarsi al sistema per registrarsi o modificarlo.

È inoltre possibile associare un nuovo ID di sistema a un sistema già registrato, se si è recentemente eliminato il database del sito e si desidera associare il sistema alle informazioni di registrazione esistenti.

Avviso

Per Windows Server 2012 R2, quando è attiva la configurazione della sicurezza avanzata IE, non è possibile accedere al portale di registrazione della soluzione SmartStruxure. Assicurarsi di aver aggiunto il portale di registrazione SmartStruxure all'area dei siti attendibili. Per maggior informazioni, consulta SmartStruxure Registration Page is not Displayed .

Per Windows Server 2012, quando il firewall è attivo, le informazioni di registrazione dell'Enterprise Server non sono trasmesse ai dispositivi del server SmartStruxure collegati ad esso. Accertarsi di aver creato una Regola di entratra per il firewall Windows per l'Enterprise Server. Per maggior informazioni, consulta Configuring Windows Firewall for Enterprise Server .

Accedere al portale di registrazione

Si accede al portale di registrazione SmartStruxure utilizzando un account utente Buildings Exchange. Per maggior informazioni, consulta Accedere al portale di registrazione .

Registrazione online

Si registra un sistema di Building Operation offline quando la Building Operation WorkStation non è collegata a Internet. Per maggior informazioni, consulta Registrazione online .

Registrazione offline

Si registra un sistema di Building Operation offline quando la Building Operation WorkStation non è collegata a Internet. Per maggior informazioni, consulta Registrazione offline .

Associare l'ID del nuovo sistema a un sistema già registrato

È possibile associare un nuovo ID di sistema a un sistema già registrato, se si è recentemente eliminato il database del sito e si desidera associare il sistema alle informazioni di registrazione esistenti. Per maggior informazioni, consulta Associare l'ID del nuovo sistema a un sistema già registrato .

To configure Windows Firewall for Enterprise Server
  1. On the Windows toolbar, select Start and then click Control Panel .

  2. Click System and Security and then click Check firewall status .

  3. Click Advanced settings and then click Inbound Rules .

  4. Click New Rule .

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. Select Program and click Next .

     
    action_zoom_plus_stroke
  6. Enter the SE.SBO.EnterpriseServer.exe program path. (For example, C:\Program Files (x86)\Schneider Electric StruxureWare\Building Operation 1.5\Enterprise Server\bin\SE.SBO.EnterpriseServer.exe). Click Next .

     
    action_zoom_plus_stroke
  7. Select Allow the connection and click Next .

     
    action_zoom_plus_stroke
  8. Select the profiles and click Next .

     
    action_zoom_plus_stroke
  9. In the Name box, type the name for the rule.

     
    action_zoom_plus_stroke
  10. Click Finish .

  • Panoramica della registrazione del sistema
  • Enterprise Server Registration Information not pass on