earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2023
21/05/2024

Ajout manuel d'un enregistrement de journal de tendance à une liste de journaux de tendance

Vous devez ajouter manuellement des enregistrements de journal de tendance si un enregistrement de journal a été manqué et si vous voulez compléter la liste ou ajouter d'anciennes valeurs à comparer avec l'historique des enregistrements de journal.

Afficher plus
action_close

Une liste de journal de tendance affiche toutes les valeurs du journal de tendance dans une liste.

Vous pouvez créer une liste de journal de tendance directement dans un journal de tendance et actualiser les valeurs.

Vous pouvez ajouter manuellement des tendances à une liste de journaux de tendance pour n'importe quel type de journal de tendance.

Affichage des listes de journal de tendance

Une liste de journal de tendance peut être affichée de plusieurs manières.

Pour plus d'informations, voir Affichage des listes de journal de tendance .

Exportation de listes et d'enregistrements de journal de tendance

Les listes et les enregistrements des journaux de tendance peuvent être exportés en deux formats :

  • CSV

  • XML

Pour plus d'informations, voir Exportation de listes et d'enregistrements de journal de tendances .

 
action_zoom_plus_stroke Liste des journaux de tendances
Figure : Liste des journaux de tendances

Pour ajouter manuellement un enregistrement de journal de tendance à une liste de journaux de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez le dossier ou le serveur EcoStruxure BMS dans lequel se trouve la liste de journaux de tendance.

  2. Sélectionnez la liste de journaux de tendance à laquelle vous voulez ajouter un enregistrement.

  3. Dans la barre d'outils de la liste de journaux de tendance, cliquez sur Ajouter un enregistrement de journal de tendance

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un enregistrement de journal de tendance , dans la case Horodatage , saisissez la date et l'heure de la nouvelle valeur.

  5. Dans le champ Valeur , saisissez la valeur.

  6. Dans le champ Commentaire , saisissez un commentaire.

  7. Cliquez sur Ajouter un enregistrement .

  8. Cliquez sur Fermer .

L'enregistrement est à présent ajouté à la liste de journaux de tendance.

  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Modification ou ajout d'un commentaire sur un enregistrement de journal de tendance
  • Ajout manuel d'un enregistrement de journal de tendance à un journal de tendance