earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2023
21/05/2024

Ajout manuel d'un enregistrement de journal de tendance à un journal de tendance

Vous devez ajouter manuellement des enregistrements de journal de tendance si un enregistrement de journal a été manqué et si vous voulez compléter le journal ou ajouter d'anciennes valeurs à comparer avec l'historique des enregistrements de journal.

Afficher plus
action_close

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value.

Journaux de tendance d'intervalle

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Pour plus d'informations, voir Journaux de tendance d'intervalle .

Journaux de tendance étendus

​You use an extended trend log to transfer records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log.

Pour plus d'informations, voir Journaux de tendance étendus .

Stockage des enregistrements de journal

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Pour plus d'informations, voir Stockage des enregistrements journaux .

Fonction de compteur

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Pour plus d'informations, voir Fonction de compteur .

Pour ajouter manuellement un enregistrement de journal de tendance à un journal de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez le dossier ou le serveur EcoStruxure BMS dans lequel se trouve le journal de tendance.

  2. Sélectionnez le journal de tendance auquel vous voulez ajouter un enregistrement.

  3. Dans le menu Actions , pointez le curseur sur Modification , puis cliquez sur Ajouter un enregistrement de journal de tendance .

  4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un enregistrement de journal de tendance , dans la case Horodatage , saisissez la date et l'heure de la nouvelle valeur.

  5. Dans le champ Valeur , saisissez la valeur.

  6. Dans le champ Commentaire , saisissez un commentaire.

  7. Cliquez sur Ajouter un enregistrement .

  8. Cliquez sur Fermer .

L'enregistrement est à présent ajouté au journal de tendance.

  • Journaux de tendance
  • Modification ou ajout d'un commentaire sur un enregistrement de journal de tendance
  • Ajout manuel d'un enregistrement de journal de tendance à une liste de journaux de tendance