earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendências
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022
15-10-2020

Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log List

You manually add trend log records if a log record has been missed and you want to complete the list or to add old values to compare the log record history to.

Mostrar mais
action_close

Uma lista de registo de tendência apresenta todos os valores do registo de tendência numa lista.

Pode criar uma lista de registo de tendência diretamente a partir de um registo de tendência e atualizar os valores.

Pode adicionar manualmente registos a uma lista de registos de tendência para qualquer tipo de registo de tendência.

Apresentação da lista de registo de tendência

Uma lista de registo de tendência pode ser apresentada de várias formas.

Para mais informações, consulte Apresentação da lista de registo de tendência .

Exportação de listas de registo de tendência e registos

Listas de registo de tendência e registos podem ser exportados em dois formatos diferentes:

  • CSV

  • XML

Para mais informações, consulte Exportação de listas de registo de tendência e registos .

 
action_zoom_plus_stroke Mostrar eventos
Imagem: Mostrar eventos

To manually add a trend log record to a trend log list
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where the trend log list is located.

  2. Select the trend log list to which you want add a record.

  3. On the trend log list toolbar, click Add trend log record

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. In the Add trend log record dialog box, in the Time stamp box, enter the date and time of the new value.

  5. In the Value box, enter the value.

  6. In the Comment box, type a comment.

  7. Click Add record .

  8. Click Close .

The record is now added to the trend log list.

  • Listas de registo de tendência em WorkStation
  • Add Trend Log Record Dialog Box
  • Trend Log Lists
  • Editing or Commenting a Trend Log Record
  • Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log