earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P
Funktionen: Trends
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022
06.10.2023

Importing Log Data to a Trend Log

You import trend log data to move trend log data between systems.

The log data import file must be created on a computer that uses Windows default regional settings.

Mehr zeigen
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

Sie können einen Trendlog als Trendlog-Liste oder als Trenddiagramm anzeigen lassen.

 
action_zoom_plus_stroke Eine Trendlog-Liste (oben links) und ein Trenddiagramm (unten rechts) in WorkStation
Abbildung: Eine Trendlog-Liste (oben links) und ein Trenddiagramm (unten rechts) in WorkStation

Sie können Trenddaten zwischen EcoStruxure Building Operation-Datenbanken kopieren, indem Sie Trendlog-Daten von einer Trendlog-Liste an eine .XML-Datei exportieren und dann die Trendlog-Daten von der .XML-Datei an ein Trendlog importieren.

Die .XML-Datei enthält einen Zeitstempel, Wert und Kommentar für jede Aufzeichnung. Die Datei enthält darüber hinaus eine Ortseinstellung, die Sie in der .XML-Datei bearbeiten können.

 
action_zoom_plus_stroke Trendlog-Liste an eine .XML-Datei exportiert
Abbildung: Trendlog-Liste an eine .XML-Datei exportiert

Für weitere Informationen siehe Importing Log Data to a Trend Log .

Trenddiagramme

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Für weitere Informationen siehe Wie Trenddiagramme funktionieren .

Trendlog-Listen in WorkStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Für weitere Informationen siehe Trendlog-Listen in WorkStation .

Trendlog-Listen in WebStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Für weitere Informationen siehe Trendlog-Listen in WebStation .

Trendlogs in WebStation

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

Für weitere Informationen siehe Wie Trendlogs in WebStation funktionieren .

To import log data to a trend log
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the trend log to which you want to import log records.

  2. On the Actions menu, point to Modification and then click Import log data .

  3. Select the .XML file you want to import.

  4. Click Open .

The imported log data is displayed in the trend log list view of the trend log.

  • Wie Trendlogs funktionieren
  • Trendlog-Listen in WorkStation
  • Actions Menu – Modification Submenu
  • Eine Trendlog-Liste als XML-Format exportieren
  • Viewing a Trend Log in a Temporary Trend Log List