earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023, 2024
21/05/2024

Importación de datos de registro a un registro de tendencias

Usted importa los datos de un registro de tendencias para mover los datos entre sistemas.

The log data import file must be created on a computer that uses Windows default regional settings.

Mostrar más
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

Puede ver un registro de tendencias como una lista o como un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Una lista de tendencias (izquierda, arriba) y un gráfico de tendencias (derecha, abajo) en Workstation
Figura: Una lista de tendencias (izquierda, arriba) y un gráfico de tendencias (derecha, abajo) en Workstation

Puede copiar datos de tendencias entre los sistemas de EcoStruxure Building Operation exportando datos del registro de tendencias de una lista de registro de tendencias a un archivo .XML y después importando los datos del registro de tendencias del archivo .XML a un registro de tendencias.

El archivo .XML contiene un valor de tiempo y comentario para cada registro. El archivo también contiene ajustes locales que puede editar en el archivo .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Lista de registro de tendencias exportada a un archivo .XML.
Figura: Lista de registro de tendencias exportada a un archivo .XML.

Para obtener más información, consulte Importación de datos de registro a un registro de tendencias .

Gráficos de tendencias

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los gráficos de tendencias .

Listas de registro de tendencias en WorkStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Para obtener más información, consulte Listas de registro de tendencias en WorkStation .

Listas de registro de tendencias en WebStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Para obtener más información, consulte Listas de registro de tendencias en WebStation .

Registros de tendencias en WebStation

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los registros de tendencias en WebStation .

Para importar datos de un registro a un registro de tendencias
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias al que desee importar los registros de datos.

  2. En el menú Acciones , apunte a Modificación y luego haga clic en Importar datos de registro .

  3. Seleccione el archivo .XML que desee importar.

  4. Haga clic en Abrir .

Los datos de registros importados se muestran en la vista de la lista de registros de tendencias del registro de tendencias.

  • Cómo funcionan los registros de tendencias
  • Listas de registro de tendencias en WorkStation
  • Exportación de una lista del registro de tendencias a formato XML
  • Cómo ver un registro de tendencias en una lista de registro de tendencias temporales