Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Importación de datos de registro a un registro de tendencias

Usted importa los datos de un registro de tendencias para mover los datos entre sistemas.

Mostrar más
action_close

Puede usar los registros de tendencias para registrar valores, por ejemplo, los de un sensor. Un registro de tendencias también puede registrar datos de consumo, como consumo eléctrico o de agua.

Puede ver un registro de tendencias como una lista o como un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Una lista de tendencias (izquierda, arriba) y un gráfico de tendencias (derecha, abajo) en Workstation
Figura: Una lista de tendencias (izquierda, arriba) y un gráfico de tendencias (derecha, abajo) en Workstation

Puede copiar datos de tendencias entre los sistemas de EcoStruxure Building Operation exportando datos del registro de tendencias de una lista de registro de tendencias a un archivo .XML y después importando los datos del registro de tendencias del archivo .XML a un registro de tendencias.

El archivo .XML contiene un valor de tiempo y comentario para cada registro. El archivo también contiene ajustes locales que puede editar en el archivo .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Lista de registro de tendencias exportada a un archivo .XML.
Figura: Lista de registro de tendencias exportada a un archivo .XML.

Para obtener más información, consulte Importación de datos de registro a un registro de tendencias .

Gráficos de tendencias

Los gráficos de tendencias son una forma para presentar gráficamente registros de tendencias. Un gráfico de tendencias puede contener uno o varios registros de tendencias, que se representan en un gráfico con líneas o barras.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los gráficos de tendencias .

Listas de registro de tendencias en WorkStation

Una lista de registro de tendencias muestra todos los valores de un registro de tendencias en una lista.

Para obtener más información, consulte Listas de registro de tendencias en WorkStation .

Listas de registro de tendencias en WebStation

Una lista de registro de tendencias muestra todos los valores de un registro de tendencias en una lista.

Para obtener más información, consulte Listas de registro de tendencias en WebStation .

Registros de tendencias en WebStation

Un registro de tendencias es una recopilación de valores con marca de tiempo. En WebStation, puede crear un registro de tendencias a partir de un valor.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los registros de tendencias en WebStation .

Para importar datos de un registro a un registro de tendencias
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias al que desee importar los registros de datos.

  2. En el menú Acciones , apunte a Modificación y luego haga clic en Importar datos de registro .

  3. Seleccione el archivo .XML que desee importar.

  4. Haga clic en Abrir .

Los datos de registros importados se muestran en la vista de la lista de registros de tendencias del registro de tendencias.

  • Cómo funcionan los registros de tendencias
  • Listas de registro de tendencias en WorkStation
  • Exportación de una lista del registro de tendencias a formato XML
  • Cómo ver un registro de tendencias en una lista de registro de tendencias temporales