earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2023
21/05/2024

Importation de données de journal dans un journal de tendance

Vous importez les données du journal de tendance pour déplacer des données de journal de tendance entre des systèmes.

The log data import file must be created on a computer that uses Windows default regional settings.

Afficher plus
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

Vous pouvez afficher un journal de tendance sous forme de liste de journal de tendance ou de courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Une liste de tendances (en haut à gauche) et une courbe de tendance (en bas à droite) dans WorkStation
Figure : Une liste de tendances (en haut à gauche) et une courbe de tendance (en bas à droite) dans WorkStation

Vous pouvez copier des données de tendance entre les bases de données EcoStruxure Building Operation en exportant les données du journal de tendance depuis une liste de journaux de tendance à un fichier .XML et en important les données du journal de tendance du fichier .XML à un journal de tendance.

Le fichier .XML contient une estampille temporelle, une valeur et des commentaires pour chaque enregistrement. Le fichier contient également le paramètre régional que vous pouvez modifier dans le fichier .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Liste de journaux de tendance exportée vers un fichier .XML
Figure : Liste de journaux de tendance exportée vers un fichier .XML

Pour plus d'informations, voir Importation de données de journal dans un journal de tendance .

Courbes de tendance

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les courbes de tendance .

Listes de journal de tendance dans WorkStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Pour plus d'informations, voir Listes de journal de tendance dans WorkStation .

Listes de journal de tendance dans WebStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Pour plus d'informations, voir Listes de journal de tendance dans WebStation .

Journaux de tendance dans WebStation

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des journaux de tendances dans WebStation .

Pour importer des données de journal dans un journal de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez le tableau de tendance dans lequel vous souhaitez importer des enregistrements de journal.

  2. Dans le menu Actions , pointez le curseur sur Modification , puis cliquez sur Importer des données de journal .

  3. Sélectionnez le fichier .XML que vous souhaitez importer.

  4. Cliquez sur Ouvrir .

Les données de journal importées sont affichées dans la vue liste de journaux de tendance du journal de tendance.

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Exportation d'une liste de journal de tendance au format XML
  • Vue d'un journal de tendance dans une liste de journal de tendance temporaire