earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022
06/10/2023

Importing Log Data to a Trend Log

You import trend log data to move trend log data between systems.

The log data import file must be created on a computer that uses Windows default regional settings.

Mostra di più
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

Puoi visualizzare un Trend Log sotto forma di elenco di Trend Log o di grafico del Trend.

 
action_zoom_plus_stroke Un elenco di Trend (in alto a sinistra) e un grafico del Trend (in basso a destra) in WorkStation
Figura: Un elenco di Trend (in alto a sinistra) e un grafico del Trend (in basso a destra) in WorkStation

Puoi copiare i dati di trend tra i database EcoStruxure Building Operation esportando i dati trend log da un elenco di trend log in un file XML e quindi importando i dati trend log dal file .XML in un trend log.

Il file .XML contiene un timestamp, valore e commento per ciascun record. Il file contiene inoltre l'impostazione locale che puoi modificare nel file .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Elenco Trend log esportato in un file .XML
Figura: Elenco Trend log esportato in un file .XML

Per maggior informazioni, consulta Importing Log Data to a Trend Log .

Grafici del Trend

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i grafici del Trend .

Elenchi di Trend Log in WorkStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Per maggior informazioni, consulta Elenchi di Trend Log in WorkStation .

Elenchi di Trend Log in WebStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Per maggior informazioni, consulta Elenchi di Trend Log in WebStation .

Trend Log in WebStation

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i Trend Log in WebStation .

To import log data to a trend log
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the trend log to which you want to import log records.

  2. On the Actions menu, point to Modification and then click Import log data .

  3. Select the .XML file you want to import.

  4. Click Open .

The imported log data is displayed in the trend log list view of the trend log.

  • Come funzionano i Trend Log
  • Elenchi di Trend Log in WorkStation
  • Actions Menu – Modification Submenu
  • Esportazione di un elenco dei Trend Log in formato XML
  • Viewing a Trend Log in a Temporary Trend Log List