earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P
Funcionalidades: Tendências
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022
06-10-2023

Importing Log Data to a Trend Log

You import trend log data to move trend log data between systems.

The log data import file must be created on a computer that uses Windows default regional settings.

Mostrar mais
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

É possível visualizar um registo de tendências como uma lista de registos de tendências ou como um gráfico de tendências.

 
action_zoom_plus_stroke Uma lista de tendências (canto superior esquerdo) e um gráfico de tendências (canto inferior direito) em WorkStation
Imagem: Uma lista de tendências (canto superior esquerdo) e um gráfico de tendências (canto inferior direito) em WorkStation

É possível copiar dados de tendências entre bases de dados EcoStruxure Building Operation ao exportar dados de registos de tendências de uma lista de registos de tendências para um ficheiro .XML e, em seguida, importar os dados de registos de tendências do ficheiro .XML para um registo de tendências.

O ficheiro .XML contém um carimbo de data/hora, valor e comentário para cada registo. O ficheiro também contém a definição de local que pode ser editada no ficheiro .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Lista de registos de tendências exportada para um ficheiro .XML
Imagem: Lista de registos de tendências exportada para um ficheiro .XML

Para mais informações, consulte Importing Log Data to a Trend Log .

Gráficos de tendências

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Para mais informações, consulte Como funcionam os gráficos de tendências .

Listas de registos de tendências em WorkStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Para mais informações, consulte Listas de registo de tendência em WorkStation .

Listas de registos de tendências em WebStation

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

Para mais informações, consulte Listas de registos de tendência em WebStation .

Registos de tendências em WebStation

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

Para mais informações, consulte Como funcionam os registos de tendência em WebStation .

To import log data to a trend log
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the trend log to which you want to import log records.

  2. On the Actions menu, point to Modification and then click Import log data .

  3. Select the .XML file you want to import.

  4. Click Open .

The imported log data is displayed in the trend log list view of the trend log.

  • Como funcionam os registos de tendências
  • Listas de registo de tendência em WorkStation
  • Actions Menu – Modification Submenu
  • Exportar uma lista de registos de tendências para formato XML
  • Viewing a Trend Log in a Temporary Trend Log List