earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P
功能: 趋势
产品版本: 2023
2024/5/21

导入日志数据到趋势日志

导入趋势日志数据可在系统间移动趋势日志数据。

The log data import file must be created on a computer that uses Windows default regional settings.

显示更多
action_close

You use trend logs to record values, such as a sensor. A trend log can also log consumptions, such as energy consumption or water consumption.

您可以通过趋势日志列表或趋势图浏览趋势日志。

 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 中的趋势列表(左上方)和趋势图(右下方)
图: WorkStation 中的趋势列表(左上方)和趋势图(右下方)

如要在 EcoStruxure Building Operation 数据库之间复制趋势数据,您可以从趋势日志列表导出趋势日志数据到 .XML 文件然后从 .XML 文件导入趋势日志数据到趋势日志。

.XML 文件包含一个时间戳、值和每个记录的注解。文件还包含可在 .XML 文件中编辑的区域设置。

 
action_zoom_plus_stroke 趋势日志列表导出到 .XML 文件
图: 趋势日志列表导出到 .XML 文件

有关更多信息,请参阅 导入日志数据到趋势日志 .

趋势图

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

有关更多信息,请参阅 趋势图运作方式 .

WorkStation 中的趋势日志列表

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

有关更多信息,请参阅 WorkStation 中的趋势日志列表 .

WebStation 中的趋势日志列表

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

有关更多信息,请参阅 WebStation 中的趋势日志列表 .

Webstation 中的趋势日志

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value or from a property in an object.

有关更多信息,请参阅 趋势日志在 WebStation 中的运作方式 .

导入日志数据到趋势日志
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格,选择想要导入日志记录的趋势日志。

  2. 操作 菜单,指向 修改 然后点击 导入日志数据

  3. 选择您想要导入的 .XML 文件。

  4. 点击 打开

导入的日志数据显示在趋势日志的趋势日志列表视图中。

  • 趋势日志运作方式
  • WorkStation 中的趋势日志列表
  • Actions Menu – Modification Submenu
  • 以 XML 格式输出趋势日志列表
  • 在临时趋势日志列表中查看趋势日志