earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Alarmes
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22-07-2018

Auto-atribuir um alarme em WebStation

Auto-atribui um alarme se achar que é a pessoa mais adequada para corrigir a causa do alarme.

Mostrar mais
action_close

Um alarme acionado pode ser atribuído manualmente ou automaticamente a um utilizador ou grupo de utilizadores específicos que aparentem ser os mais adequados para corrigir o problema.

Um alarme atribuído indica a outros utilizadores que alguém está a trabalhar com o problema que causou o alarme. É apresentado o nome do utilizador que está atribuído ao alarme, juntamente com o estado de atribuição, no painel Alarmes em WorkStation ou WebStation, e no painel Eventos em WorkStation.

Se um alarme for atribuído a si, pode aceitar ou rejeitar o pedido de atribuição. Rejeitar um pedido de atribuição significa que o alarme volta a ser colocado como não atribuído. Se aceitar a atribuição mas reparar que não é a pessoa adequada para corrigir o problema, pode libertar a atribuição ou atribuir o alarme a outro utilizador. Se ninguém atribuído um alarme, é possível efetuar uma auto-atribuição. Quando efetua uma auto-atribuição, o estado da atribuição é alterada de não atribuído para aceite com o seu nome.

Pode atribuir um alarme a um utilizador, independentemente do estado atual de atribuição.

 
action_zoom_plus_stroke Agenda de atribuição acionada por um alarme
Imagem: Agenda de atribuição acionada por um alarme

Tabela: Estados de atribuição

Estado

Descrição

Não atribuído

Ninguém está atribuído ao alarme.

Atribuído

Uma atribuição requer que seja enviada a um utilizador ou grupo de utilizador.

Aceite

O utilizador ou grupo de utilizador atribuído aceitou o pedido de atribuição.

Atribuição manual

Você ou o seu supervisor pode enviar manualmente um pedido de atribuição a um utilizador ou grupo de utilizador que pareça adequar-se melhor à resolução do problema que acionou o alarme. Quando enviar manualmente um pedido de atribuição, pode definir o tempo que o utilizador tem para responder ao pedido. Se o utilizador não responder à atribuição dentro do tempo limite, o pedido é automaticamente rejeitado e o estado de atribuição volta para não atribuído.

Atribuições automáticas

Um alarme acionado pode ser automaticamente atribuído a um utilizador ou grupo de utilizadores específicos que seja mais adequado para corrigir o problema. Um alarme atribuído indica a outros utilizadores que alguém está a trabalhar com o problema que causou o alarme. O nome do utilizador que é atribuído ao alarme e o estado de atribuição são apresentados no painel de alarmes, painel de eventos, vistas de alarme e vistas de evento.

Para mais informações, consulte Automatic Assignments .

Para auto-atribuir um alarme em WebStation
  1. No painel Alarmes , clique no alarme.

  2. Na caixa de diálogo Detalhes de alarme , clique em Atribuir a mim .

  • Atribuições de alarme
  • Atribuir um alarme
  • Caixa de diálogo de detalhes de alarme