earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Disattivazione di un allarme in WebStation

Puoi disattivare un allarme in modo che non cambi di stato in base alle variabili che controlla.

Mostra di più
action_close

In the Alarms pane or Alarm View, you can disable an alarm. For example, you can disable an alarm if you need to do maintenance that you know will trigger the alarm.

Gli allarmi disattivati scompaiono automaticamente dal riquadro Allarmi o dalla Visualizzazione allarme.

Puoi visualizzare gli allarmi disattivati per ottenere informazioni sulla causa della disattivazione dell'allarme e sul nome dell'account utente che ha disattivato l'allarme.

Avviso
  • Per disattivare un allarme che si trova attualmente in uno stato normale, ti consigliamo di utilizzare una variabile di appoggio collegata.

Puoi attivare gli allarmi disattivati in modo che cambino nuovamente di stato in base alle variabili che controllano.

 Se attivi un allarme che è stato disattivato da un utente (causa disattivazione = utente), l'allarme passa allo stato Normale per una nuova valutazione. Se attivi un allarme che è stato disattivato dal sistema o da una variabile di appoggio, l'allarme rimane disattivato.

Utilizzando WebStation è possibile visualizzare un elenco di tutti gli allarmi disabilitati nel sistema. Dalla lista è possibile abilitare gli allarmi.

Per maggior informazioni, consulta Diagnostics in WebStation .

Per disattivare un allarme in WebStation
  1. Nel riquadro Allarmi , fai clic sull'allarme.

  2. Nella finestra di dialogo Dettagli allarme , fai clic su Disattiva allarme .

L'allarme è disattivato.

  • Disattivazione e attivazione allarmi
  • Abilitazione di un allarme in WebStation
  • Finestra di dialogo Dettagli allarme