在 WebStation 中使用 右轴 选项卡更改趋势图的右轴设置。
组成部分 |
描述 |
显示右边 Y-轴标尺 |
选择 正确 可显示源自右侧 Y 轴标度的网格线。 有关更多信息,请参阅 显示趋势图网格线 . |
自动缩放右边 Y-轴 |
选择 正确 以激活自动缩放。右轴根据所显示系列自动缩放。 有关更多信息,请参阅 自动配置 Y 轴标度 . 清除以停用自动缩放。在 右侧 Y 轴最小值 和 右侧 Y 轴最大值 框中键入值以手动缩放左轴。 |
右侧 Y 轴最小值 |
输入右侧 Y 轴的最小值。 有关更多信息,请参阅 手动配置 Y 轴标度 . |
右侧 Y 轴最大值 |
键入右侧 Y 轴的最大值。 有关更多信息,请参阅 手动配置 Y 轴标度 . |