您可以选择多个主题,这些主题控制 WebStation 的显示方式。
黑暗模式
您可以将 WebStation 配置为使用暗模式:
自动:使用与 Web 浏览器和操作系统相同的配置。如果 Web 浏览器和操作系统配置为使用黑暗模式,则 WebStation 将在黑暗模式下运行。
启用:无论 Web 浏览器或操作系统中的配置如何,都启用黑暗模式。
禁用:无论 Web 浏览器或操作系统中的配置如何,都禁用黑暗模式。
尺寸模式
尺寸模式根据屏幕大小调整字体和图标:
自动:根据屏幕大小调整图标和字体大小。
小:使用小图标和字体。
大:使用大图标和字体。
强调色
强调色是 WebStation 顶部工具栏中使用的颜色。可以更改该颜色。
强调色只能在默认系统级别上配置。