You can adapt WebStation to your own region regarding units and language.
您可以使用另一种语言显示 WebStation。该语言的语言包必须安装到您所用的 EcoStruxure BMS 服务器上。
语言变更会影响连接到同一 EcoStruxure BMS 服务器上的 WebStation 的所有用户。
有关更多信息,请参阅 Adding a Language in WebStation .
你可以在 WebStation 中选择三种不同的计量设置:
按对象中的配置:在 EcoStruxure BMS 服务器中配置的单位用于该对象。
自动:如果 WebStation 的语言环境(日期、时间和数字格式)或 Web 浏览器语言配置为 English US/en-US,则使用美国客户单位。WebStation 或 Web 浏览器的所有其他配置都显示公制。
国际单位制(公制):WebStation 显示的所有单位为国际单位制,例如摄氏度和米。
美国惯用单位:WebStation 显示的所有单位为美制单位,例如华氏度和英尺。
唯一的例外是警报视图和事件视图中所显示的数值是在 EcoStruxure BMS 服务器上配置的。
若您在 WebStation 中更改计量,只会影响在 WebStation 中显示的单位。EcoStruxure BMS 服务器中配置的计量设置不会受影响。例如,您的自动服务器位于美国,使用的是美制单位,而您在 WebStation 中将计量设置更改为国际单位制。采用 WebStation 或 WorkStation 其他连接到同一自动服务器的用户将看到美制单位。
在转换时,所有浮点值将被截断。EcoStruxure BMS 中的典型浮点值为温度之类模拟值。整数值在转换时将四舍五入。EcoStruxure BMS 中的典型整数值是多态值。
计量设置遵循单位转换规则。还可采用单位换算器在服务器上进行转换。换算会影响 WebStation 上的换算。例如,若 EcoStruxure BMS 中的单位换算设置从摄氏度更改为开氏度数,即使您使用了美制单位的计量设置, WebStation 中仍然显示开氏度数。
有关更多信息,请参阅 更改默认系统区域设置 .