earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: MP-V, RP-V
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2024/9/10

风量平衡人员工作流程

使用此工作流,通过 Commission 移动应用程序在单个 VAV 控制器上执行风量平衡。相关信息可在流程图后的章节中找到。

有关更多信息,请参阅 风量平衡 .

 
action_zoom_plus_stroke 风量平衡工作流程
图: 风量平衡工作流程
登录并启动 Commission 移动应用程序

启动 Commission 移动应用程序并以技术人员或风量平衡人员身份登录。

有关更多信息,请参阅 Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .

连接至 VAV 控制器

发现现场的控制器并连接至单个 VAV 控制器。

有关更多信息,请参阅 设备连接 .

配置空气平衡设定点

You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.

有关更多信息,请参阅 配置 VAV 控制器设定点 .

校准速度压力偏移量

一旦配置了设定点,在开始流量平衡之前,强制关闭风门以获得零流量阈值的平均读数,然后继续为每个设定点进行平衡。您可以应用这些更改,也可以在计算完成后忽略这些更改。

有关更多信息,请参阅 VAV Objects Provided for the Commission Mobile Application .

有关更多信息,请参阅 VAV Controller Automatic Velocity Pressure Offset Calibration .

提示:

要跳过速度压力偏移读数,请单击 设定点 页面上的 绕过速度压力偏移量 框。如果您有大量 VAV 箱需要平衡,则此过程可能很耗时,因此您可能希望根据需要绕过它。

在设定点处平衡

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

有关更多信息,请参阅 在最小、中间或最大流量设定值处达到流量平衡 .

执行手动检出

在对 VAV 控制器进行风量平衡之后,您可在控制器的两个组件上执行手动检出:

  • 验证旋转至打开的方向

    您可以手动核实风阀旋转的方向,以确定执行器是顺时针还是逆时针旋转打开。

    有关更多信息,请参阅 手动验证风阀旋转的方向 .

  • 气流的手动检出

    完成自动风量平衡过程后,您可以选择通过执行手动检出来验证和命令空气流量值。

    有关更多信息,请参阅 执行气流的手动检出 .

生成风量平衡报告

完成风量平衡后,您可以使用 Commission 移动应用程序创建、补充、查看或删除风量平衡报告。 有关更多信息,请参阅 管理风量平衡报告 .

  • 风量平衡
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application
  • Copy Object Type Names
  • 配置 VAV 控制器设定点
  • 在最小、中间或最大流量设定值处达到流量平衡
  • 手动验证风阀旋转的方向
  • 执行气流的手动检出
  • 管理风量平衡报告
  • VAV Objects Provided for the Commission Mobile Application
  • VAV Controller Automatic Velocity Pressure Offset Calibration