After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.
在 风量平衡 功能中的 空气平衡 菜单上,选择 平衡报告 。
在 平衡报告 视图的 设备列表 中,选择复选框以选择要包含在报告中的 VAV 控制器。如果您希望在报告中包含所有列出的控制器,请选择 全选 。
选择 创建 。
在 创建 对话框的 报告名称 框中,输入报告名称。
在 项目名称 框中输入项目名称。
在 工程师 框中输入工程师姓名。
在 创建 对话框中, 位置 框包含风量平衡报告文件所在的目录路径。如果稍后要导出报告文件,请将目录路径复制到剪贴板。为此,请选择 位置 框中的路径,选择 全选 ,然后选择 复制 。
选择 确定 创建风量平衡报告文件。
一旦创建了风量平衡报告文件,就可以将其导出。导航至 CommissioningTool\ FlowBalanceReport 文件夹,找到报告文件,以下两种方法任选其一:
您可以在移动设备上使用文件导航实用程序(例如文件资源管理器(Windows 设备))搜索文件夹名称。
您可以按照您之前保存到剪贴板的路径。为此,请在移动设备上启动文件导航实用程序(例如文件资源管理器),将路径文本粘贴到搜索框,然后执行搜索。
文件组织和文件结构内的导航因 Android 平台而异。因此,在搜索风量平衡报告文件时,您可能需要尝试多种方法。
在 空气平衡 菜单中的 Commission 移动应用程序中,选择 平衡报告 。
在 平衡报告 视图的 设备列表 中,选择复选框以选择要添加到报告中的 VAV 控制器。
选择 附加 。
在 空气平衡 菜单上的 Commission 移动应用程序中,选择 平衡报告 。
在 平衡报告 视图中,选择 管理 。
在 平衡报告管理 视图中,选择您想要查看或删除的报告。
要删除报告,请选择 删除 。