earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2023
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Présentation de l'application mobile Commission

arrow1_rotationConnexion de dispositif arrow1_rotationAdaptateur Bluetooth arrow1_rotationConfiguration du dispositif arrow1_rotationMenu Configuration arrow1_rotationContrôle d'E/S arrow1_rotationÉquilibrage de débit arrow1_rotationRedémarrage du dispositif

L'application mobile Commission vous permet d'utiliser un appareil mobile pour effectuer des opérations de mise en service, d'équilibrage de débit et de vérification sur les périphériques BACnet/IP de SpaceLogic. Les périphériques BACnet/IP comprennent les contrôleurs BACnet/IP (MP et RP) et les modules IP-IO. L'application mobile Commission est disponible pour les téléphones et tablettes Android et iOS (Apple), ainsi que pour les appareils exécutant Microsoft Windows 10. L'application mobile Commission peut également se connecter à un seul périphérique BACnet/IP ou à un réseau de périphériques BACnet/IP au niveau du réseau local.

Connexion de dispositif

The Commission mobile application supports device connection through BACnet Wi-Fi and wireless Bluetooth connection.

Pour plus d'informations, voir Connexion de dispositif .

Adaptateur Bluetooth

The SpaceLogic Bluetooth Adapter allows you to establish a Bluetooth connection to SpaceLogic and EasyLogic controllers that contain an extra COM port. You plug the Bluetooth adapter into the corresponding SpaceLogic Sensor to connect to the controller.

Pour plus d'informations, voir Adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .

Configuration du dispositif

You configure the device settings of a BACnet/IP device so that it can communicate on the network. For example, in the Commission Mobile Application, you can configure the BACnet/IP controller so that it can communicate on the IP network, or configure it as an MS/TP device to enable it to communicate on an MS/TP network.

Pour plus d'informations, voir Paramètres de périphérique du contrôleur BACnet/IP .

Menu Configuration

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Pour plus d'informations, voir Menu Configuration .

Contrôle d'E/S

After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble du contrôle d'E/S .

Équilibrage de débit

The Flow Balance function of the Commission mobile application is used to air balance terminal boxes controlled by VAV controllers. This function automates most of the air balance procedure but it also allows you to manually check out the flow balance by driving the damper to a specified position, a flow setpoint, or a flow value.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage de débit .

Redémarrage du dispositif

Use the Device Restart function of the Commission mobile application to perform a restart of the BACnet/IP controller. There are four different ways to restart the BACnet/IP controller.

Pour plus d'informations, voir Redémarrage du contrôleur .

  • Connexion de dispositif
  • Adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
  • Paramètres de périphérique du contrôleur BACnet/IP
  • Menu Configuration
  • Vue d'ensemble du contrôle d'E/S
  • Équilibrage de débit
  • Redémarrage du contrôleur