Utilisez la fonction Redémarrage du dispositif de l'application mobile Commission pour redémarrer le contrôleur BACnet/IP. Le contrôleur BACnet/IP peut être redémarré de quatre façons différentes.
Type de redémarrage |
Description |
Démarrage à chaud |
Lorsque vous souhaitez réinitialiser le contrôleur et conserver toutes les propriétés de démarrage à chaud/à froid, procédez à un démarrage à chaud. Procédez également à un démarrage à chaud pour dépanner tous les défauts de fonctionnement des dispositifs. |
Démarrage à froid |
Lorsque vous souhaitez réinitialiser le contrôleur et conserver toutes les propriétés de démarrage à froid mais pas à chaud, procédez à un démarrage à froid. Procédez à un démarrage à froid pour dépanner tout problème de fonctionnement de dispositif si un redémarrage à chaud n'a pas permis de résoudre le problème. |
Effacement de la base de données du contrôleur |
Effacez la base de données du contrôleur afin d'enlever toute application du contrôleur et avant de déployer une nouvelle application. Le fait d'effacer la base de données du contrôleur vous permettra de conserver uniquement les paramètres du réseau, le RSTP et BACnet ID. De manière générale, mieux vaut toujours effacer la base de données du contrôleur avant de déployer une nouvelle application sur le contrôleur. |
Pour plus d'informations, voir Redémarrage d'un contrôleur BACnet/IP .