earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: eCommission SmartX Controller, MP-V
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
24.09.2020
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Ausgleichsberichte

Die mobile App der eCommission SmartX Controller bietet dem Benutzer die Möglichkeit, einen Volumenstrombilanzierungs-Bericht zu generieren, die diverse Werte dokumentiert:

  • Box-Kapazität bei 1 Zoll H20 (249 Pa)

  • In der Box gemessener Luftstrom

  • Unter der Haube gemessener Luftstrom für jeden Sollwert, der während des Ausgleichs verwendet wird

  • Stellgliedhub und -drehung

  • Volumenstrombilanzierungs-Uhrzeit- und Datum

  • Alle Kommentare

Mit der eCommission-App können Sie Ausgleichsberichte erstellen, hinzufügen und löschen. Ausgleichsberichte werden auf dem Mobilgerät mit der eCommission-App gespeichert und können über die Datei- und E-Mail-Anwendungen auf diesem mobilen Gerät und einem Windows 10 Laptop abgerufen und geteilt werden.

Nach der Volumenstrombilanzierung einer VVS-Einheit können Sie die eCommission-App verwenden, um einen neuen Ausgleichsbericht zu erstellen, einen bestehenden Ausgleichsbericht mit neuen Informationen hinzuzufügen, einen bestehenden Ausgleichsbericht anzusehen oder Ausgleichsberichte zu löschen, die nicht mehr benötigt werden.

Erstellen, Hinzufügen, Ansehen oder Löschen eines Ausgleichsberichts

Nach der Volumenstrombilanzierung einer VVS-Einheit können Sie die mobile App eCommission SmartX Controllers verwenden, um Volumenstrombilanzierungsberichte zu erstellen, hinzuzufügen, anzusehen oder zu löschen.

Für weitere Informationen siehe Ausgleichsberichte verwalten .

Systempfad der Ausgleichsberichte

Die Ausgleichsberichtsdatei befindet sich im Ordner CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Sie haben zwei Möglichkeiten, um zu diesem Ordner zu navigieren:

  • Sie können ein Dienstprogramm zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät verwenden, zum Beispiel den Datei-Explorer (Windows-Geräte), um nach dem Ordnernamen zu suchen.

  • Sie können alle Inhalte im Kästchen Pfad auswählen und kopieren und den Text dann in das Suchfeld eines Dienstprogramms zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät, zum Beispiel dem Datei-Explorer, einsetzen und die Suche ausführen.

Hinweis

Sobald Sie die Berichtsdatei gefunden haben, kann sie exportiert werden. Dafür verwenden Sie das entsprechende Dienstprogramm auf Ihrem Gerät und das Betriebssystem, um die Datei an einen anderen Ort zu übertragen.

  • Volumenstrombilanzierung
  • Ausgleichsberichte verwalten