earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, MP-V
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
24.09.2020
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Ausgleichsberichte verwalten

Nach der Volumenstrombilanzierung einer VVS-Einheit können Sie die mobile App eCommission SmartX Controllers verwenden, um Volumenstrombilanzierungsberichte zu erstellen, hinzuzufügen, anzusehen oder zu löschen.

Mehr zeigen
action_close

Die mobile App der eCommission SmartX Controller bietet dem Benutzer die Möglichkeit, einen Volumenstrombilanzierungs-Bericht zu generieren, die diverse Werte dokumentiert:

  • Box-Kapazität bei 1 Zoll H20 (249 Pa)

  • In der Box gemessener Luftstrom

  • Unter der Haube gemessener Luftstrom für jeden Sollwert, der während des Ausgleichs verwendet wird

  • Stellgliedhub und -drehung

  • Volumenstrombilanzierungs-Uhrzeit- und Datum

  • Alle Kommentare

Mit der eCommission-App können Sie Ausgleichsberichte erstellen, hinzufügen und löschen. Ausgleichsberichte werden auf dem Mobilgerät mit der eCommission-App gespeichert und können über die Datei- und E-Mail-Anwendungen auf diesem mobilen Gerät und einem Windows 10 Laptop abgerufen und geteilt werden.

Nach der Volumenstrombilanzierung einer VVS-Einheit können Sie die eCommission-App verwenden, um einen neuen Ausgleichsbericht zu erstellen, einen bestehenden Ausgleichsbericht mit neuen Informationen hinzuzufügen, einen bestehenden Ausgleichsbericht anzusehen oder Ausgleichsberichte zu löschen, die nicht mehr benötigt werden.

Erstellen, Hinzufügen, Ansehen oder Löschen eines Ausgleichsberichts

Nach der Volumenstrombilanzierung einer VVS-Einheit können Sie die mobile App eCommission SmartX Controllers verwenden, um Volumenstrombilanzierungsberichte zu erstellen, hinzuzufügen, anzusehen oder zu löschen.

Für weitere Informationen siehe Ausgleichsberichte verwalten .

Systempfad der Ausgleichsberichte

Die Ausgleichsberichtsdatei befindet sich im Ordner CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Sie haben zwei Möglichkeiten, um zu diesem Ordner zu navigieren:

  • Sie können ein Dienstprogramm zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät verwenden, zum Beispiel den Datei-Explorer (Windows-Geräte), um nach dem Ordnernamen zu suchen.

  • Sie können alle Inhalte im Kästchen Pfad auswählen und kopieren und den Text dann in das Suchfeld eines Dienstprogramms zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät, zum Beispiel dem Datei-Explorer, einsetzen und die Suche ausführen.

Hinweis

Sobald Sie die Berichtsdatei gefunden haben, kann sie exportiert werden. Dafür verwenden Sie das entsprechende Dienstprogramm auf Ihrem Gerät und das Betriebssystem, um die Datei an einen anderen Ort zu übertragen.

Um einen Ausgleichsbericht zu erstellen
  1. Wählen Sie in der Funktion Volumenstrombilanzierung im Menü Luftausgleich Ausgleichsbericht .

  2. Wählen Sie in der Ansicht Ausgleichsbericht in der Geräteliste die Kontrollkästchen, um die MP-V Controller auszuwählen, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten. Wenn Sie alle aufgelisteten Controller in den Bericht aufnehmen möchten, wählen Sie Alle auswählen .

  3. Wählen Sie Erstellen .

  4. Geben Sie im Dialogfeld Erstellen im Feld Reportname den Reportnamen ein.

  5. Geben Sie im Feld Projektname den Projektnamen ein.

  6. Geben Sie im Feld Ingenieur den Namen des Ingenieurs ein.

  7. Im Dialogfeld Erstellen enthält das Feld Pfad den Verzeichnispfad, an dem sich die Ausgleichsberichtdatei befindet. Wenn Sie die Berichtsdatei später exportieren werden, kopieren Sie den Verzeichnispfad in die Zwischenablage. Hierzu wählen Sie den Pfad im Textfeld Pfad , wählen Sie Alles auswählen und dann Kopieren .

  8. Wählen Sie OK , um die Ausgleichsberichtsdatei zu erstellen.

  9. Sobald die Ausgleichsberichtsdatei erstellt wurde, kann sie exportiert werden. Sie finden die Berichtsdatei, indem Sie mit einer von zwei Methoden zum Ordner CommissioningTool\ FlowBalanceReport navigieren:

    • Sie können ein Dienstprogramm zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät verwenden, zum Beispiel den Datei-Explorer (Windows-Geräte), um nach dem Ordnernamen zu suchen.

    • Sie können dem Pfad folgen, den Sie zuvor in der Zwischenablage gespeichert haben. Dazu starten Sie ein Dienstprogramm zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät, zum Beispiel den Datei-Explorer, fügen den Pfadtext in das Suchfeld ein und führen dann die Suche aus.

    Hinweis

    Die Dateiorganisation und die Navigation innerhalb der Dateistruktur unterscheiden sich von Android-Plattform zu Android-Plattform. Daher brauchen Sie vielleicht mehr als einen Ansatz, wenn Sie nach der Ausgleichsberichtsdatei suchen.

Um einen Ausgleichsbericht hinzuzufügen
  1. Wählen Sie in der eCommission-App im Menü Luftausgleich Ausgleichsbericht .

  2. Wählen in der Ansicht Ausgleichsbericht in der Geräteliste die Kontrollkästchen, um die MP-V Controller auszuwählen, die Sie zum Bericht hinzufügen möchten.

  3. Wählen Sie Hinzufügen .

Um einen Ausgleichsbericht zu löschen
  1. Wählen Sie in der eCommission-App im Menü Luftausgleich Ausgleichsbericht .

  2. Wählen Sie in der Ansicht Ausgleichsbericht Verwalten .

  3. Wählen Sie in der Ansicht Ausgleichsberichts-Handhabung den Bericht, den Sie ansehen oder löschen möchten.

  4. Um den Bericht zu löschen, wählen Sie Löschen .

  • Ausgleichsberichte