earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: eCommission SmartX Controller, MP-V
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Ausgleichsberichte

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

Nach der Volumenstrombilanzierung einer VAV-Einheit können Sie die mobile Commission Anwendung verwenden, um einen neuen Ausgleichsbericht zu erstellen, einen bestehenden Ausgleichsbericht mit neuen Informationen hinzuzufügen, einen bestehenden Ausgleichsbericht anzusehen oder Ausgleichsberichte zu löschen, die nicht mehr benötigt werden.

Erstellen, Hinzufügen, Ansehen oder Löschen eines Ausgleichsberichts

After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.

Für weitere Informationen siehe Verwalten von Ausgleichsberichten .

Systempfad der Ausgleichsberichte

Die Ausgleichsberichtsdatei befindet sich im Ordner CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Sie haben zwei Möglichkeiten, um zu diesem Ordner zu navigieren:

  • Sie können ein Dienstprogramm zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät verwenden, zum Beispiel den Datei-Explorer (Windows-Geräte), um nach dem Ordnernamen zu suchen.

  • Sie können alle Inhalte im Kästchen Pfad auswählen und kopieren und den Text dann in das Suchfeld eines Dienstprogramms zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät, zum Beispiel dem Datei-Explorer, einsetzen und die Suche ausführen.

Hinweis

Sobald Sie die Berichtsdatei gefunden haben, kann sie exportiert werden. Dafür verwenden Sie das entsprechende Dienstprogramm auf Ihrem Gerät und das Betriebssystem, um die Datei an einen anderen Ort zu übertragen.

  • Volumenstrombilanzierung
  • Verwalten von Ausgleichsberichten