After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.
Wählen Sie in der Funktion Volumenstrombilanzierung im Menü Luftausgleich Ausgleichsbericht aus.
Aktivieren Sie in der Ansicht Ausgleichsbericht in der Geräteliste die Kontrollkästchen, um die VAV Controller auszuwählen, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten. Wenn Sie alle aufgelisteten Controller in den Bericht aufnehmen möchten, wählen Sie Alle auswählen aus.
Übernehmen Erstellen .
Geben Sie im Dialogfeld Erstellen im Feld Reportname den Reportnamen ein.
Geben Sie im Feld Projektname den Projektnamen ein.
Geben Sie im Feld Ingenieur den Namen des Ingenieurs ein.
Im Dialogfeld Erstellen enthält das Feld Pfad den Verzeichnispfad, an dem sich die Ausgleichsberichtdatei befindet. Wenn Sie die Berichtsdatei später exportieren werden, kopieren Sie den Verzeichnispfad in die Zwischenablage. Hierzu übernehmen den Pfad im Textfeld Pfad , übernehmen Alles auswählen und dann Kopieren .
Übernehmen OK , um die Ausgleichsberichtsdatei zu erstellen.
Sobald die Ausgleichsberichtsdatei erstellt wurde, kann sie exportiert werden. Sie finden die Berichtsdatei, indem Sie mit einer von zwei Methoden zum Ordner CommissioningTool\ FlowBalanceReport navigieren:
Sie können ein Dienstprogramm zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät verwenden, zum Beispiel den Datei-Explorer (Windows-Geräte), um nach dem Ordnernamen zu suchen.
Sie können dem Pfad folgen, den Sie zuvor in der Zwischenablage gespeichert haben. Dazu starten Sie ein Dienstprogramm zur Dateinavigation auf dem Mobilgerät, zum Beispiel den Datei-Explorer, fügen den Pfadtext in das Suchfeld ein und führen dann die Suche aus.
Die Dateiorganisation und die Navigation innerhalb der Dateistruktur unterscheiden sich von Android-Plattform zu Android-Plattform. Daher brauchen Sie vielleicht mehr als einen Ansatz, wenn Sie nach der Ausgleichsberichtsdatei suchen.
Wählen Sie in der mobilen Commission Anwendung im Menü Luftausgleich die Option Ausgleichsbericht aus.
Aktivieren Sie in der Ansicht Ausgleichsbericht in der Geräteliste die Kontrollkästchen, um die VAV Controller auszuwählen, die Sie zum Bericht hinzufügen möchten.
Wählen Sie Hinzufügen aus.
Wählen Sie in der mobilen Commission Anwendung im Menü Luftausgleich die Option Ausgleichsbericht aus.
Wählen Sie in der Ansicht Ausgleichsbericht Verwalten aus.
Wählen Sie in der Ansicht Ausgleichsberichts-Handhabung den Bericht aus, den Sie ansehen oder löschen möchten.
Um den Bericht zu löschen, wählen Sie Löschen aus.