The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:
Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)
Box measured flow
Hood measured flow for each setpoint used during balancing
Actuator stroke and rotation
Flow balance time and date
Any comments
Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.
Après l'équilibrage de débit d'une unité VAV, vous pouvez utiliser l'application mobile Commission pour créer un nouveau rapport d'équilibrage de débit, ajouter un rapport d'équilibrage de débit existant avec de nouvelles informations, afficher un rapport d'équilibrage de débit existant ou supprimer des rapports d'équilibrage de débit inutiles.
After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.
Pour plus d'informations, voir Gestion des rapports d'équilibrage de débit .
Le fichier de rapport d'équilibrage de débit se trouve dans le dossier CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Vous pouvez accéder à ce dossier en observant l'une des deux méthodes suivantes :
Vous pouvez utiliser un utilitaire de navigation sur l'appareil mobile, par exemple File Explorer (appareils Windows), pour rechercher le nom du dossier.
Vous pouvez sélectionner et copier tout le contenu de la zone Emplacement , puis coller le texte dans la zone de recherche d'un utilitaire de navigation sur le dispositif mobile, par exemple Explorateur de fichiers, puis exécuter la recherche.
Une fois que vous avez localisé le fichier de rapport, il peut être exporté. Pour ce faire, utilisez l'utilitaire approprié sur votre appareil et votre système d'exploitation pour transférer le fichier vers un autre emplacement.