After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.
Dans la fonction Équilibre débit , dans le menu Équilibrage d'air , sélectionnez Rapport d'équilibrage .
Dans la vue Rapport d'équilibrage , dans la Liste des dispositifs , cochez les cases pour sélectionner les contrôleurs VAV que vous souhaitez inclure dans le rapport. Si vous souhaitez inclure tous les contrôleurs répertoriés dans le rapport, appuyez sur Sélectionner tout .
Sélectionnez Créer .
Dans la boîte de dialogue Créer , dans la zone Nom du rapport , entrez le nom du rapport.
Dans la zone Nom du projet , tapez le nom du projet.
Dans la zone Ingénieur , tapez le nom du responsable.
Dans la boîte de dialogue Créer , la zone Emplacement contient le chemin du répertoire dans lequel se trouve le fichier de rapport d'équilibrage de débit. Si vous allez exporter le fichier de rapport plus tard, copiez le chemin du répertoire dans le presse-papiers. Pour ce faire, sélectionnez le chemin dans la zone Emplacement , choisissez Sélectionner tout , puis sélectionnez Copier .
Sélectionnez OK pour créer le fichier de rapport d'équilibrage de débit.
Une fois le fichier de rapport d'équilibrage de débit créé, il peut être exporté. Recherchez le fichier de rapport en accédant au dossier CommissioningTool\ FlowBalanceReport , en observant l'une des deux méthodes suivantes :
Vous pouvez utiliser un utilitaire de navigation sur l'appareil mobile, par exemple File Explorer (appareils Windows), pour rechercher le nom du dossier.
Vous pouvez suivre le chemin que vous avez précédemment enregistré dans le presse-papiers. Pour ce faire, démarrez un utilitaire de navigation sur le dispositif mobile, par exemple l'explorateur de fichiers, collez le texte du chemin d'accès dans la zone de recherche, puis exécutez la recherche.
L'organisation des fichiers et la navigation dans la structure du fichier varient d'une plateforme Android à l'autre. Par conséquent, vous devrez peut-être essayer plusieurs approches lors de la recherche du fichier de rapport d'équilibrage de débit.
Dans l'application mobile Commission, dans le menu Équilibrage d'air , sélectionnez Rapport d'équilibrage .
Dans la vue Rapport d'équilibrage , dans la Liste des dispositifs , cochez les cases pour sélectionner les contrôleurs VAV que vous souhaitez ajouter au rapport.
Sélectionnez Ajouter .
Dans l'application mobile Commission, dans le menu Équilibrage d'air , sélectionnez Rapport d'équilibrage .
Dans la vue Rapport d'équilibrage , sélectionnez Gérer .
Dans la vue Gestion des rapports d'équilibrage , sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher ou supprimer.
Pour supprimer le rapport, appuyez sur Supprimer .