A aplicação móvel eCommission SmarX Controllers permite ao utilizador gerar um relatório de equilíbrio de fluxo que documenta vários valores:
Capacidade da caixa a 1 pol. de H2O (249 Pa)
Fluxo medido na caixa
Fluxo medido no capô para cada ponto de ajuste utilizado durante o equilíbrio
Curso e rotação do atuador
Data e hora de equilíbrio de fluxo
Comentários
Com a aplicação eCommission, o utilizador pode criar, anexar e apagar relatórios de equilíbrio de fluxo. Os relatórios de equilíbrio de fluxo são armazenados no dispositivo móvel da aplicação eCommission e podem ser recuperados e partilhados usando as aplicações de ficheiros e e-mail desse dispositivo móvel ou computador portátil com Windows 10.
Após equilibrar o fluxo de uma unidade VAV, é possível utilizar a aplicação eCommission para criar um novo relatório de equilíbrio de fluxo, anexar um relatório de equilíbrio de fluxo existente com novas informações, visualizar um relatório de equilíbrio de fluxo existente ou eliminar relatórios de equilíbrio de fluxo que já não são necessários.
Após equilibrar o fluxo de uma unidade VAV, pode usar a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers para criar, anexar, visualizar ou apagar relatórios de equilíbrio de fluxo.
Para mais informações, consulte Gerir relatórios de equilíbrio de fluxo .
O ficheiro de relatório de equilíbrio de fluxo está localizado na pasta CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Pode navegar até esta pasta usando um de dois métodos:
Pode usar uma ferramenta de navegação de ficheiro no dispositivo móvel, por exemplo o Explorador de Ficheiros (dispositivos Windows), para efetuar uma pesquisa pelo nome da pasta.
Pode selecionar e copiar todo o conteúdo da caixa de Localização e depois colar o texto na caixa de pesquisa de uma ferramenta de navegação de ficheiros, por exemplo o File Explorer, e depois executar a procura.
Assim que tiver localizado o ficheiro de relatório, o mesmo pode ser exportado. Para fazer isso, use a ferramenta adequada no seu dispositivo e sistema operativo para transferir o ficheiro para outra localização.