A função de equilíbrio de fluxo da aplicação móvel eCommission SmartX Controllers é usada para o equilíbrio de ar em blocos de terminais controlados por controladores MP-V. Esta função automatiza a maioria dos procedimentos de equilíbrio de ar, mas também permite verificar manualmente o equilíbrio de fluxo mudando o amortecedor para uma posição, um ponto de ajuste de fluxo ou um valor de fluxo específico.
Equilíbrio de fluxo, também conhecido como equilíbrio de ar, é o processo utilizado para calibrar uma unidade terminal VAV instalada, para que o fluxo de ar indicado pelo controlador VAV seja preciso em relação ao fluxo de ar real fornecido pela unidade terminal VAV.
Após o eletricista instalar, cablar e ligar o MP-V, o controlador calibra automaticamente o curso do amortecedor. No arranque, o MP-V calibra automaticamente o ângulo do curso do amortecedor, rodando o amortecedor até cada batente mecânico. Após o MP-V ter concluído este processo, fica pronto a ser acedido a partir da aplicação eCommission para proceder ao equilíbrio de fluxo.
Ao selecionar um MP-V a partir da aplicação eCommission, é automaticamente criado um objeto de Dados de volume de ar variável no controlador. Este objeto possui valores de leitura do terminal de sensor de fluxo de ar e valores que configuram o Controlo de amortecedor 1 do MP-V. O MP-V também contém lógica de auxílio à calibração do equilíbrio de fluxo.
Para mais informações, consulte eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .
A aplicação eCommission apenas suporta equilíbrio de fluxo para MP-V com o objeto de dados Volume de ar variável . A aplicação eCommission não suporta equilíbrio de fluxo para MP-V com programas de equilíbrio personalizados.
Utilize este fluxo de trabalho para executar o equilíbrio de fluxo num único controlador MP-V com a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers. Consulte a secção após o fluxograma para obter informações relacionadas. Para mais informações, consulte Fluxo de trabalho de técnico de equilíbrio de fluxo .
Configure os pontos de ajuste do controlador MP-V para definir os parâmetros que equilibram o controlador. Estes pontos de ajuste incluem o ponto de ajuste de fluxo máximo, selecionado por defeito, e os pontos de ajuste intermédio e mínimo, que são opcionais. Para mais informações, consulte Configurar pontos de ajuste de controlador MP-V .
Usando a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers, equilibra o fluxo numa unidade VAV em cada ponto de ajuste designado para obter o fluxo de ar desejado.
Para mais informações, consulte Equilíbrio de fluxo no ponto de ajuste de fluxo mínimo, intermédio ou máximo .
Após concluir o processo de equilíbrio de fluxo automatizado, pode fazer uma saída manual para verificar e comandar os valores do fluxo de ar para um ou vários controladores MP-V.
Para mais informações, consulte Executar saída manual de fluxo de ar .
É possível verificar manualmente a direção da rotação do amortecedor de um MP-V para determinar se o atuador roda no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para abrir.
Para mais informações, consulte Verificar manualmente a direção de rotação do amortecedor .
A aplicação móvel eCommission SmarX Controllers permite ao utilizador gerar um relatório de equilíbrio de fluxo que documenta vários valores:
Capacidade da caixa a 1 pol. de H2O (249 Pa)
Fluxo medido na caixa
Fluxo medido no capô para cada ponto de ajuste utilizado durante o equilíbrio
Curso e rotação do atuador
Data e hora de equilíbrio de fluxo
Comentários
Com a aplicação eCommission, o utilizador pode criar, anexar e apagar relatórios de equilíbrio de fluxo. Os relatórios de equilíbrio de fluxo são armazenados no dispositivo móvel da aplicação eCommission e podem ser recuperados e partilhados usando as aplicações de ficheiros e e-mail desse dispositivo móvel ou computador portátil com Windows 10.
Para mais informações, consulte Relatórios de equilíbrio de fluxo .