You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.
Transfer the Application Image to your mobile device or Windows 10 laptop.
Für weitere Informationen siehe Transferring an Application Image File .
In the eCommission application, connect to the controller.
Für weitere Informationen siehe Über WLAN mit einem Gerät verbinden .
Für weitere Informationen siehe Connecting to a Controller through Bluetooth .
Download the Application Image to the BACnet/IP controller.
Für weitere Informationen siehe Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller .
Download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller.
Für weitere Informationen siehe Herunterladen eines Konfigurationsmenüs auf einen BACnet/IP-Controller .
View the property values and modify them if needed.
Für weitere Informationen siehe Ändern von Geräteeigenschaften über das Konfigurationsmenü .